This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:推挽低电平有效变体(TPS3899PL20DSE)?

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037207/tps3899-push-pull-active-low-variant-tps3899pl20dse

器件型号:TPS3899

团队、

数据表确实列出了 TPS3899PL20DSE 型号。
我们何时期望:
在 TI.com 上作为 OPN 列出?
-要在 TI.com 上购买、请准备订购?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    目前、您正在寻找的变体不是 OPN 版本的一部分。  TPS3899DL20DSR 将于2022年第一季度推出。  该变体是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何其他在1.7V 至2.2V 范围内可用的推挽低电平有效型号、或何时发布此型号?

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    遗憾的是、目前没有发布推挽低电平有效型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    请推荐使用 TPS3840PL20DBVR 器件。 它与 TPS3899类似、但没有检测延迟。 请随时通过电子邮件与我们联系、讨论使用案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!