请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好!
我注意到、大多数 TI BMS IC 都使用 Δ-Σ ADC 进行库仑计数器(电流)和电池电压测量。
我能否知道为什么选择 Δ-Σ ADC 而不是 SAR ADC 进行 库仑计数器(电流)和电池电压测量? 使用 Δ-Σ ADC 有哪些优势?
谢谢、
Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我注意到、大多数 TI BMS IC 都使用 Δ-Σ ADC 进行库仑计数器(电流)和电池电压测量。
我能否知道为什么选择 Δ-Σ ADC 而不是 SAR ADC 进行 库仑计数器(电流)和电池电压测量? 使用 Δ-Σ ADC 有哪些优势?
谢谢、
Kim
尊敬的 Kim:
尽管 SAR ADC 和 Δ-Σ ADC 之间存在许多差异、 但 TI 在需要优化分辨率和抗混叠时选择 Δ-Σ ADC。 Δ-Σ 可提供比 SAR ADC 更高的分辨率和更好的抗混叠功能。
这篇文章讨论了用于抗混叠的 Δ-Σ ADC 和数字滤波: (+)抗混叠滤波器的 Δ-Σ 优势- Precision Hub -存档- TI E2E 支持论坛
有关 SAR 和 Δ- Σ ADC 差异和应用的更多信息、您可能会发现此视频很有帮助:SAR 和 Δ-Σ ADC 基础知识- YouTube
这篇技术文章介绍了库仑计数并介绍了 Δ-Σ ADC: (1)目前正在对电池监控器的精度提出疑问? 借助以下提示提高电池安全性和精度:电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛。
我希望这对您有所帮助!
最棒的
Andria