This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117等80V 以上的器件

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5146, LM5145, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158541/lm5117-more-than-80v-part-like-lm5117

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LM5146LM5145LM5116

正在寻找 LM5117等具有更高电压范围(80V 及更高)的 IC

大家好、我正在寻找具有集成驱动器的 PWM 控制器、以满足以下规格:

输出电压:24V,6A,过载时恒定电流限制模式为6A (CVCC 类型)

输入电压:42V 至60V (降额视点所需的最低80V)。

具有最小组件的任何部件、用于设计具有 CVCC 选项的48V 至24V 转换器。

谢谢

Pankaj Misra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    查看 LM5145 75V 和 LM5146 100V 控制器系列。 这将需要一个外部电路来限制6A (CV-CC)的砖墙电流。

    请注意、LM5145数据表中有一个24V 输出的应用示例。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、从 CV-CC 的角度来看、电流模式控制器更容易实现。 还请看一下 LM5116 100V 控制器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5145没有用于决策的 PGOOD 类似信号。 此外、如果我想实现外部 CC、CV、那么我必须使用内部误差放大器作为缓冲器。 它是否可以与 LM5146搭配使用的任何成熟电路?  

    关于电流限制的另一个问题是,对于13A 电流限制 Rlimit 值为 (13-1.7)*10m Ω(RDSon)/(.2mA)(根据数据表200uA ILIM)=565ohm,我的理解是否正确? 根据计算、TI 工具中的 Excel 值为562欧姆。

    此外、还可以关闭断续模式、这样、如果我在热电流限制下进行管理、那么我不需要 恒定电流实现、例如在6A。  

    谢谢

    Pankaj Misra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pankaj、

    LM5145的引脚10是 PGOOD。 通常、打嗝模式无法禁用。 我建议将 LM5117用于 CC-CV、因为它具有 CM 引脚。 LM5146是电压模式、很难用 CV 和 CC 环路进行补偿、因此我们更喜欢电流模式(尤其是 LM5117)。 有关更多详细信息、请参阅应用手册文献编号 SNVA829。

    此致、

    Tim