This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:使能引脚

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159187/tpsm5d1806-enable-pin

器件型号:TPSM5D1806

我们将在双路输出模式配置中同时使用 EN1和 EN2引脚来生成1.8V/6A 和1.5V/6A。  

EN1:上拉电阻为 Vin (12V)、Rent = 100k、Renb = 10k。 1.8V 电压被馈送到该引脚

EN2:上拉电阻为5V、 RENT = 100k、RENB = 10k。  1.5V 电压馈送到该引脚。

开关频率:1500kHz

上述值是否存在任何故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    双人至国庆假期将于10月8日提前作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ENABLE 引脚用于启动 器件的开/关操作。   大于1.2V 的电压将打开设备。   电压小于1.1V 时、关闭器件

       为了将电压调节至1.8V 和1.5V、FB1和 FB2引脚上的电阻器设置电压、请参阅 数据表的第7.3.1节"可调输出电压"。