This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:TPS62902:关于 TPS62902的效率

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158792/tps62902-tps62902-about-the-efficiency-of-tps62902

器件型号:TPS62902

尊敬的 TI 支持团队:

我对 TPS62902的效率有疑问。

我在我们的产品中一直使用 TPS62902、但无法获得我想象的效率。
我将使用它、如下面的电路图所示。

请参见下图。
左侧的图是我们的效率测量值、右侧的图来自客户数据表。
尽管输出电感器条件存在差异、但无法获得数据表中显示的效率。
这是由电感器引起的吗?如果有任何建议、我们将不胜感激。

如果所提供的信息不足、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道所用电感器的饱和特性是什么吗? 电感器的 DCR 比我们 EVM 上使用的 DCR 高大约4倍。 尽管从效率的差异可以看出、DCR 损耗仅占一小部分。

    当电感器开始饱和时、不仅会出现饱和损耗、还会增加电感器纹波电流。

    您是否还能够使用相同的电感器测量开关频率? 如果由于某种原因开关频率要高得多、那么它可能是另一个效率下降的来源。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    我是 Tsuboi。

    我测量了开关频率。
    但是、频率没有显著变化。

    请参见下图。
    在下图中添加了针对每个负载电流测量的开关频率。
    没有发现大的差异。

    我有疑问。
    请参见下图。
    这是负载电流为2A 时的波形。
    我无法确定该波形是否正确。
    是否会导致效率低下?
    从大约1.9A 可以看出这一趋势。

    如有任何建议,请提出。
    如果所提供的信息不足、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuboi、

    从第二个提供的波形中、黄色迹线实际上是 SW 节点吗? 同样、获得 Vout 和 SW 节点波形也会有所帮助。

    系统看起来不稳定、会导致您看到的效率下降。

    我建议使用2.2uH 电感器测试您的设计、看看这是否有助于稳定输出。 另一种选择是、如果源极与长引线(寄生电感)相连、则可以在输入端添加另一个10uF 电容器。

    谢谢、

    Joseph