This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:Mode2电阻器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137734/tpsm5d1806-mode2-resistor

器件型号:TPSM5D1806

大家好、

我正在使用双路输出配置。 12V (输入)至1.8V/6A 和1.5V/6A。 此处、给定输出电压的开关频率(1000kHz)与表7-3和7-5中的开关频率不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它如何不匹配?  什么是测量? 您使用的电阻器值是多少?   您是否有示波器图和原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的要求是 1.8V/6A 和1.5V/6A、开关频率为1500kHz。 为此、Mode2电阻器和启用底部电阻器(Renb)的值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 mode2电阻器、请转至 TPSM5D1806产品文件夹转至 webench 底部以设计电源

    Webench 链接  

    TPSM5D1806在使能引脚上有一个使能上拉电阻器、默认情况下、该器件将在输入电压大于 UVLO 阈值时运行。

     外部使能电阻器用于调节 VIN 启动电压、第 7.3.10节讨论了该问题。  

    如果您希望从9V 开始、Renb 将为~13.9kOHm、租金为100kOhm。