This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3805DTR/81222 -后缀含义

Guru**** 2510845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136831/ucc3805dtr-81222---suffix-meaning

主题中讨论的其他器件:UCC3805

您好!

我们有库存中的主题 PN、没有有关"81222"的信息、也没有与标准 UCC3805DTR 相比其适用性、形状和功能的含义。 您能帮助我们找到此后缀上的任何信息、以便我们更新记录吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要解密"/81222"、我们需要让质量团队对此进行研究。  我现在会向他们发送一封电子邮件、如果不是更早、我会在几天内回复您。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    质量团队反馈: 您在哪里可以看到/81222?  它是否位于器件本身、卷带、管路等上?

    如果您发送了一张(好的)照片、那会很有帮助。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我们将其视为标签上 TI OPN 的一部分。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。  将其传递给质量团队。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您是否有质量团队的任何更新? 请告诉我是否还有其他需要。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在您发送照片的当天转发了照片。  我现在将向他们发送一封提醒电子邮件。

    很抱歉耽误你的时间。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    QA 组的结果-为特定应用程序添加了/81222后缀。  它在正常的 ATE 程序中增加了1个测试。

    您可以将这些器件作为标准 UCC3805部件销售。  但是、/81222器件已于2014年8月停产、因此 TI 无法再为其提供客户支持。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的解释。 我将会传递它。

    谢谢你