This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:我们是否有 TPS23755EVM-048板?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159132/tps23755-do-we-have-tps23755evm-048-board

器件型号:TPS23755

大家好、

我的客户希望将降压直流/直流 PD 解决方案作为参考 设计。

但我在 TI 系统中看不到它、您能建议如何申请它吗?

或者是否有任何替代 EVM 板可供选择?

Thankse2e.ti.com/.../0045.PSIL048E1_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TPS23755EVM-048不再是可订购的 EVM。 我们确实提供了一些参考设计、这些参考设计是具有5V 输出的降压直流/直流转换器。

    请直接向我发送电子邮件、我可以指导您进行设计以及如何为客户构建一个。 请将此主题标记为已解决、谢谢。

    非常尊重、

    Brandon Beader