This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:仅 VTTREF 案例

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158067/tps51206-only-vttref-case

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件: TPS51200

您好!

我有2个有关 TPS51206的问题。

1。

我的客户通常将 TPS51206用于 DDR 电路。
但他们的新项目 仅需要 VTTREF、而不需要 VTT。
在这种情况下、我们是否还有比 TPS51206更好的器件?

2.
我已查看以下帖子、了解 TPS51206的 VTT 未使用案例。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945053/tps51206-vtt-unused-case

然后我还有一个问题。
在这种情况下、能否移除 VTT 上的电容器?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    针对您的问题、我有以下答案:

    我不认为只有 VTTREF 被视为典型情况,因此我不认为我们有任何器件是针对 VTTREF 而不是 VTT。 但是、可以发现器件只是在10mA 电流下以所需的固定电压输出的 LDO、但由于 VDDQSNS 的分压器在该部件内部、因此它们可能需要更多的外部组件。

    从理论上讲、如果从未使用过 VTT 输出、那么它上的电容器对于稳定性是不必要的、因为它永远不会打开。 例如、以下是数据表中的一个图、其中只有 VTTREF 处于开启状态-您可以看到 VTT 处于关闭状态:

    在这种情况下、无需在 VTT 上使用电容器、因为它会完全关闭。 不过、我应该强调的是、这不是典型的用例、TI 无法保证在数据表中指定的典型参数之外运行。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们产品系列中的替代器件是 TPS51200。 请检查此链接并告知我进一步的支持。

    (1) TPS51200:参考输出-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    如果该主题已解决、请关闭该主题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    感谢您提供备选器件型号信息。

    您好 Kadeem、

    感谢您的回复。
    VTTREF=ON、VTT=OFF、S3=LO 和 S5=HI 均在规格范围内。 数据表指定了此用途。
    因此、我不认为它超出规格。 您的担忧是什么? 为什么无法保证这种使用?

    此致、
    Satoshi Obata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    实际上、我不认为在该引脚上没有电容器会有任何问题-如果 VTT 完全未使用、则不需要电容器。

    我的意思是"TI 无法保证"、即引脚上没有电容器的情况超出了数据表中列出的规格、因此我们无法保证不会导致任何问题。

    尽管如此、根据下面的功能方框图、VTTSNS 和 VTTREF 之间没有连接、我看不到无法完全移除该电容器的任何原因。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    谢谢、我明白了。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    非常好。 如有任何疑问、请联系我们。

    谢谢、

    Kadeem