This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05050W:Full MPN=PTH05050WAZ、为什么每个模块的边芯片不同

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH05050W, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158776/pth05050w-full-mpn-pth05050waz-why-side-chips-are-different-on-each-module

器件型号:PTH05050W
主题中讨论的其他器件: TPSM82866A

大家好  、我购买了 PTH05050WAZ、但收到的器件带有不同的侧芯片。有人能帮你解释吗?    在 PTH05050WAZ PCB 板上、我们能否在不同 MFG 品牌的情况下使用相同的侧芯片功能? 可以 提供/共享任何文档来识别应该安装在 PTH05050WAZ 板上的正确侧芯片?   

  PTH05050WAZ 的某些部件 、侧面芯片是 AD7716A 的2个芯片

 PTH05050WAZ 的某些部件、侧面芯片为 FDMC7692S 和 ISL6526AIRZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnce、

    您能解释一下"芯片"是什么意思吗?  图片可能会有所帮助?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    请参阅下面我们收到的两个不同的侧芯片。 期待您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    这是可以的。  PTH05050W 中的这些组件有多家供应商。

    对于未来的设计、您可以查看更小的 TPSM82866A。

    谢谢、

    Chris