This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:tDISCHRG1和 tWAKE 的最大值和最小值

Guru**** 2521670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159148/bq24105-q1-maximum-and-minimum-values-of-tdischrg1-and-twake

器件型号:BQ24105-Q1

我尝试检测电池电压以确认电池已断开连接、但电池检测序列启动、无法正确检测。

我想知道 tDISCHRG1和 tWAKE 的最大值和最小值、这些值被写入数据表图8:电池检测时序图中。

此致

Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    不幸的是、我没有这些值。  根据过去在类似器件方面的经验、非汽车级器件的计时参数可能会变化高达30%。  对于汽车温度范围、我建议使用+/-40%。

    此致、

    Jeff