This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:TLV62568A 输出精度

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS62843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137922/tlv62568a-tlv62568a-output-accuracy

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件:TPS62088TPS62843

我在组件的数据表中找不到指定转换器输出电压容差/精度的规格。 与转换器输出相关的"精度"的唯一提及是、减小反馈网络的电阻会提高"输出电压精度但会增加电流消耗"。 电流消耗不是问题、但我需要转换器在+-4%范围内输出1.1V 电压。

是否有办法保证该转换器在4%规格内工作?

谢谢、Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    遗憾的是、我们没有该器件整个工作范围内 Vout 精度的特性数据。 但是、我在各种 Vin、Vout =1.8V 且负载电流高达1A 时获得了一些测量数据、这表明 Vout 处于标称输出的+/- 4%范围内。

    我想强调的是,这只是一个例子,我们不能保证在每一个极端情况下都能做到这一点,因为我们没有这方面的数据。 如果您想使用保证+/-1%输出电压精度的器件、您可以查看我们产品系列中的其他产品、例如 TPS62843、TPS62088等 如果您有兴趣了解其他产品的更多信息、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    您对此有任何更新吗? 如果没有其他问题、请单击"已解决"关闭此主题

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢、问题得到解决。 我最终选择了一个输出误差容限为+-2%的 TI 转换器。 感谢您的帮助!