This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:多输出反激式设计

Guru**** 2381230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158980/uc2843-multi-output-flyback-design

器件型号:UC2843

大家好!  

我想设计一个具有10-18V 直流输入和 +6V 200mA 隔离输出、-6V 200mA 和4.3250mA 的反激式转换器。  我找不到任何应用手册来帮助计算多 输出。 另外,webench 不支持多输出。  

您能帮我进行设计,或指导我进行应用或技术白皮书,以获得正确的计算方法吗?  

非常感谢大家的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多路输出的典型设计过程是先使用单路输出进行设计。 单个输出是您要生成反馈环路的输出。 在您决定此输出后、请使用此输出上的总功率进行设置。 然后使用该单输出进行设计。

    完成此单输出设计后、使用次级侧绕组设计变压器、将其分离为三个输出。 然后确定每个输出次级侧电路组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复;  

    当我计算为单输出时,输出电压应该是多少? 例如-5V 和+5V? 我应该计算为总10V 吗?  或 seprare 两个5伏?  

    此外 ,首选哪种变压器,堆叠? 或分离绕组?  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、您可以使用任何器件、因为这主要是为了帮助设计初级侧。 完成初级侧设计后、您将通过变压器次级侧绕组设计次级侧。 根据您的应用、您可以堆叠或分离绕组。 例如、如果您需要将每个输出相互隔离、则必须使用分离的绕组。