This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:最小和最大工作电源电流(Vcc)和输出电流限制(ILIM)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159217/tps1641-min-and-max-of-operting-supply-curent-vcc-and-output-current-limiting-ilim

器件型号:TPS1641

各位专家、您好!

您能告诉我 “操作电源电流(Vcc)”和  “输出电流限制(Ilim)”的最小值和最大值吗?

数据表中仅列出了与 RLIM 设置值对应的典型值、但我认为该值可能会因 IC 本身和周围环境的不同而有所不同。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tito Takemura、

    VCC 范围是

     TPS16412、TPS16413为2.7V 至60V

     TPS16410、TPS16411为4.5V 至60V

    我们尚未确定 ILIM 的最小值和最大值。 这些数据将在2022年12月的 RTM 期间提供

    此致、

    Rakesh