This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:SPICE 模型:内部节点0阻止用作负稳压基准?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138196/tl431-spice-model-internal-node-0-prevents-use-as-ref-to-negative-regulation

器件型号:TL431

您好!

TL431的 SPICE 模型似乎使用了节点0、该节点0作为全局接地、阻止了其用作负调节基准吗?

这在多输出 SMPS 等更复杂的电路中尤为重要、因为在这些电路中、重新放置接地以使 sims 起作用并不实际。

.SUBCKT TL431 7 6 11.
*            K a fdbk
R_R18         0 N165489551 Tc=0、0

为什么?

此外、不使用节点0的其他模型似乎可以正常工作。

如果我回答正确、您能否提供一个未在内部连接到节点0的模型?

提前感谢您的帮助

Fernando Fonseca

SNR。 电源电气工程师

壁挂式充电器 SLU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您深入探讨这一问题。 我将深入研究它、并将在 PT 周结束时在本主题中进行更新。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的耐心等待、很抱歉在 E2E 维护过程中没有得到响应。 我仍在研究这一点。 我将在星期四 PT 之前更新此主题并给出答案。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的告知

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    遗憾的是、该模型不支持将接地用作负基准。 您可能能够修改模型以更准确地用于您的设计、但我们没有更新模型。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我认为您的模型不符合标准、TI 不会对此采取任何措施。  那么、我最好使用 Analog Devices 公司的 LT1431。 它们的模型起作用。