This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:启动期间的浪涌电流

Guru**** 2387470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158236/tps628501-q1-inrush-current-during-startup

器件型号:TPS628501-Q1

大家好、团队、

为了考虑 TPS628501-Q1前面的降压转换器的额定电流、我们想知道 启动期间的浪涌电流。

您对估算这一点有什么好主意吗?

您在启动期间是否有电感器电流的波形?

原理图尚未确定。

VIN=3.3V、VOUT=1.1V、Cout =待定

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata、

    该器件的内部软启动时间为1ms。

    因此,您应该能够计算启动时的理论电流,因为 i = COUT*1.1V/1ms。

    为了让您有一个更好的想法、您可以查看 PSpice/Simplis 仿真(您可以在产品文件夹 TPS628501-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 中找到该模型)。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano-San、

    我使用 PSPICE for TI 进行了一些仿真。

    在我的仿真中、如果电感器电流小于800mA、则电感器电流始终达到800mA、并对频率进行调制。

    问题。

    问题1.  在启动期间、如果在强制 PWM 模式下峰值电感器电流不超过800mA、则无论模式设置如何、该 IC 在启动期间是否使用 PFM 模式? 在 PFM 模式下、电感器峰值电流始终达到约800mA?

    问题2.  我最初看到一个大峰值电流、超过800mA。 这是什么? 这实际上会发生吗? 如果是、如何估算?

    Vout = 1.1V

    负载= 1 Ω

    COUT = 100uF

    红色波形:电感器电流

    蓝色波形:流经负载电阻器的电流

    谢谢你。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    感谢您的提问。

    启动的第一个阶段将独立于模式选择、电感器电流峰值约为800mA。

    关于第二个问题、它应该只是一个仿真错误。

    CH1 VOUT、CH2 I_INGTOR

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano-San、

    感谢您的回答。

    该波形非常有用、您的解释让我很清楚。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata、

    没问题、如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢、

    Stefano