大家好、团队、
为了考虑 TPS628501-Q1前面的降压转换器的额定电流、我们想知道 启动期间的浪涌电流。
您对估算这一点有什么好主意吗?
您在启动期间是否有电感器电流的波形?
原理图尚未确定。
VIN=3.3V、VOUT=1.1V、Cout =待定
谢谢你。
此致、
平田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
为了考虑 TPS628501-Q1前面的降压转换器的额定电流、我们想知道 启动期间的浪涌电流。
您对估算这一点有什么好主意吗?
您在启动期间是否有电感器电流的波形?
原理图尚未确定。
VIN=3.3V、VOUT=1.1V、Cout =待定
谢谢你。
此致、
平田
您好、Hirata、
该器件的内部软启动时间为1ms。
因此,您应该能够计算启动时的理论电流,因为 i = COUT*1.1V/1ms。
为了让您有一个更好的想法、您可以查看 PSpice/Simplis 仿真(您可以在产品文件夹 TPS628501-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 中找到该模型)。
谢谢、
Stefano
Stefano-San、
我使用 PSPICE for TI 进行了一些仿真。
在我的仿真中、如果电感器电流小于800mA、则电感器电流始终达到800mA、并对频率进行调制。
问题。
问题1. 在启动期间、如果在强制 PWM 模式下峰值电感器电流不超过800mA、则无论模式设置如何、该 IC 在启动期间是否使用 PFM 模式? 在 PFM 模式下、电感器峰值电流始终达到约800mA?
问题2. 我最初看到一个大峰值电流、超过800mA。 这是什么? 这实际上会发生吗? 如果是、如何估算?
Vout = 1.1V
负载= 1 Ω
COUT = 100uF
红色波形:电感器电流
蓝色波形:流经负载电阻器的电流
谢谢你。
此致、
平田