This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:电压轨突然变化

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130063/tps62822-sudden-change-in-voltage-rails

器件型号:TPS62822

我们正在 项目中使用 ArriaV 5AGXMB1G4F40C5G FPGA、最近我们组装了4个 PCBA 用于工具测试。 我们将在所有4个电路板中观察到以下问题。

当打开 FPGA IO 电压3.3V 时,收发器电压增加到1.38V 而不是1.15V,当3.3V 关闭时,收发器电压不会从1.15V 变为1.38V。 我们将电源序列发生 器 UCD9090ARGZT 用于 FPGA 电源定序、由于收发器电压的增加、我们将在 TI 电源定序器工具中观察 OVF 误差。

    • 我们不确定3.3V 如何影响1.15V 电压。 由于此问题,我们无法继续进行测试,这会影响我们的交付成果。 请帮助我们尽早解决此问题。
    • 为什么在打开3.3V 电源时1.15V 降压稳压器(TPS62822DLCT)生成1.3V 电压?
    • 当发生 OVF 故障时、不会关闭电压。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    -请分享原理图和模块级电源树以了解应用。 应用是什么?
    -请分享 TPS62822的输入电压、输出电压和输出电流的示波器图
    - 3.3V 电压轨是否仅连接到 FPGA?您是否有任何其他电路连接到此电压轨? 如果是、您是否尝试与其他电路隔离并再次测试?

    [报价 userid="294514" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130063/tps62822-sudden-change-in-voltage-rails "]发生 OVF 故障时,不会关闭电压[/quot]

    您能否解释一下、您认为电压未关闭意味着什么?

    谢谢!

    最棒的
    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -请分享原理图和模块级电源树以了解应用。 应用是什么?

    • 附加了1.15和3.3V 电源树和原理图。


    -请分享 TPS62822的输入电压、输出电压和输出电流的示波器图

    • 目前我们没有板。 在我们接收到电路板后探测请求的信号


    - 3.3V 电压轨是否仅连接到 FPGA?您是否有任何其他电路连接到此电压轨? 如果是、您是否尝试与其他电路隔离并再次测试?

    • 某些3.3V IC 直接连接到3.3V 电源、而无需任何铁氧体磁珠。 因此、我们无法与3.3V 电源轨隔离。 但是、我们有隔离式 FPGA、并验证了3.3V 和1.15V 电压电平。 如果隔离 FPGA、两个电源轨都是稳定的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    现在、我将 了解更多信息、并在接下来的3-4天内返回给您。 谢谢!

    最棒的
    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    感谢您提供的原理图。 请 提供完整的布局吗? FPGA 的去耦电容器超过200uF、高于数据表中的建议值、这可能会导致环路稳定性问题。 此外、您能否确认只有 FPGA 连接到1.15V 电源轨? 要继续操作、需要使用和不使用 FPGA 的输入电压、输出电压、输出电流的示波器图。 谢谢!

    最棒的
    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)尼科拉

    1.1V 和1.15V 将首先打开、3.3V 和2.5V 将再次打开。 在1.15V 导通后、1.15V 稳压器的电源正常引脚被拉高、当我们下次打开3.3V 时(1.15V 输出电压增加到~1.38V)、PG 被拉低。 是什么导致 PG 拉低?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、

    我会检查一下、下周早些时候再回来。 请 在得到示波器图后也提供它们。 谢谢!

    最棒的

    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、

    能否确认只有 FPGA 连接到1.15V 电源轨?  请提供电源树的高级方框图。 什么是生成5V 电压轨? 此外、这种情况是否持续存在、或者 PG 引脚最终会变为高电平、Vout 会在一段时间后进行调节?  谢谢!

    最棒的

    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)尼科拉

    1.15V 单独连接到 FPGA。 此电子邮件随附电源方框图。

    PG 在变为低电平后不会变为高电平。

    此致

    Srikanth Kacchu

    e2e.ti.com/.../BB_5F00_POWER_5F00_TREE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否确认只有 FPGA 连接到1.15V 电源轨?

    • 是的、FPGA 仅连接到该电源轨

    请提供电源树的高级方框图。 什么是生成5V 电压轨?

    • 无法附加文件。 请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、你好 Keerthana、

    感谢您提供更多信息! 我将使用这些额外的输入进行审核、并在 本周写信给您。 谢谢!

    最棒的

    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已连接3.3V 和1.15V 波形的 VIN 和 VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的观看!

    最棒的

    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与团队讨论此问题、下周初我将向您提供反馈。 谢谢!

    最棒的

    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana 和 Srikanth、

    我将从尼科拉接管。

    首先,请允许我感谢你的耐心。 由于我们的许多团队成员正在度假、并且多个线程处于打开状态、因此很难快速回复。

    让我总结一下您的意见、以确保我正确理解问题。 在您的案例中找到根本原因是非常困难的、因此让我们一步一步。

    首先打开1.1V (LGA06C-00SADJJ)和1.15V (TPS62822DLCT)电源轨。 然后将打开3.3V (LGA06C00SADJJ)和2.5V (TPS62822DLCT)。 当3.3V 导通时、1.15V 的 PG 从高电平变为低电平、从不变为高电平。

    -输出电压是在1.15V 之后调节还是始终在1.38V?  

    -有一些事件触发此行为。  您是否已 完全隔离3.3V (LGA06C00SADJJ)电源轨并确认1.15V  (TPS62822DLCT) 电源轨正常工作? 还是您仅在3.3V 电源轨中隔离了 FPGA、并确认这会导致 PG 变为低电平?  

    [引用 userid="294514" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130063/tps62822-sudden-change-in-voltage-rails/4193855 #4193855"]某些3.3V IC 直接连接到3.3V 电源、而无需任何铁氧体磁珠。 因此、我们无法与3.3V 电源轨隔离。 但是、我们有隔离式 FPGA、并验证了3.3V 和1.15V 电压电平。 如果隔离 FPGA、则两个电源轨都是稳定的。[/quot]

    不清楚哪个 FPGA 是隔离的。

    -为了更好地了解 1.15V (TPS62822DLCT)的调节、请提供小量程(分辨率更好)的示波器图、具体针对 VPG、VFB 和 Iout (包括 Vin 和 Vout)、具体情况是在您看到 PG 变为低电平时。 当 PG 处于高电平时、请捕获相同的值。  

    如果 Vout 从1.38V 调节回1.15V、还请通过示波器图显示此转换。 请在所有情况下包含 VPG、VFB、Vin、Vout 和 Iout。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有听到您的反馈。 您是否需要我们的进一步支持?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决。 请关闭此项