Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ2003
Thread 中讨论的其他器件: BQ2003
您好!
我的客户正在评估 ADI 的 LTC4060、但他们得出的结论是、由于发热的影响、很难使用它。
选择标准
・μ V 输入电压:4V 至6V
・电池化学特性:镍氢电池
μ・电池配置:3系列
・Ω 充电电压:3V~4.8V (典型值:3.6V)
・μ A 充电电流:900mA (最大值)
BQ25713是根据上述条件选择的。
就过去的 E2E 主题而言、以下内容似乎会作为问题提出。
BQ25713:为4节串联镍氢电池充电(额定电压为4.8V、充满电电电压为5.6V)
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743507/bq25713-charging-4x-nimh-batteries-in-series-4-8v-nominal-5-6v-fully-charged?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25713%2520NiMH#
BQ25713:与镍氢电池配合使用、正如您的充电器选择表中所暗示的那样、之后再也没有提到过。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829866/bq25713-usage-with-nimh-cells-as-hinted-at-in-your-charger-selection-table-then-never-mentioned-again?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25713%252525252525252520NiMH#
Q1)请告诉我、在这些条件下使用 BQ25713时、除上述主题的内容外、还有其他问题。
Q2)如果您在上述条件下有更多推荐产品、请告知我。
谢谢、
Astro