This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:为三节串联镍氢电池充电时的问题

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158835/bq25713-concerns-when-charging-three-nimh-batteries-in-series

器件型号:BQ25713
Thread 中讨论的其他器件: BQ2003

您好!

我的客户正在评估 ADI 的 LTC4060、但他们得出的结论是、由于发热的影响、很难使用它。

选择标准
・μ V 输入电压:4V 至6V
・电池化学特性:镍氢电池
μ・电池配置:3系列
・Ω 充电电压:3V~4.8V (典型值:3.6V)
・μ A 充电电流:900mA (最大值)

BQ25713是根据上述条件选择的。
就过去的 E2E 主题而言、以下内容似乎会作为问题提出。

BQ25713:为4节串联镍氢电池充电(额定电压为4.8V、充满电电电压为5.6V)
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743507/bq25713-charging-4x-nimh-batteries-in-series-4-8v-nominal-5-6v-fully-charged?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25713%2520NiMH#

BQ25713:与镍氢电池配合使用、正如您的充电器选择表中所暗示的那样、之后再也没有提到过。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829866/bq25713-usage-with-nimh-cells-as-hinted-at-in-your-charger-selection-table-then-never-mentioned-again?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25713%252525252525252520NiMH#

Q1)请告诉我、在这些条件下使用 BQ25713时、除上述主题的内容外、还有其他问题。

Q2)如果您在上述条件下有更多推荐产品、请告知我。

谢谢、
Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、

    您强调的两篇文章总结了将此部件用于镍氢电池时的问题。 电池配置针对锂离子电池进行了优化、因此对于您的设置、您应该在 CELL_BATPRESZ 引脚上设置1S 而不是3S、并在加电时自定义其他设置。 另一个主要问题是终端、您需要使用微控制器来正确设置终端。

    我们还提供了较旧的充电器、例如 BQ2003、它们针对您的情况进行了更优化。

    https://www.ti.com/product/BQ2003

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khalid

    感谢你的答复。
    我们将在选择器件时将其用作参考。

    Astro