This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:对于此器件、需要进行哪些更改才能使24V 2A 电源正常工作?

Guru**** 2503425 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137281/ucc28050-with-this-part-what-changes-need-to-make-24v-2a-power-supply

器件型号:UCC28050
主题中讨论的其他器件:PMP11155

此参考设计是否适用于低电压 BLDC 风扇电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么参考设计?

    您能否提供参考设计的链接?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP11155 是此器件型号 UCC28050的参考符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zinzuvadiya、

    请原谅延迟。 Mike O'已外出几天、因此我将分配给另一位产品专家。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamal、

    感谢您的查询。

    是的、应该可以为您的应用使用 PMP11155参考设计。 但是、当有很多参考设计使用适用于此电压和功率级别的反激式控制器时、是否有任何特殊原因将转换模式 PFC 控制器用作反激式转换器。 请告诉我们。

    此致、

    Harish