This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:支持 LiSOC2电池的电池电量监测计

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159050/bq35100-battery-fueld-gauge-that-supports-lisoc2-batteries

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我们使用的是 LiSOC2单元。 由于 LiSOC2的电压放电曲线非常直、因此很难测量充电百分比。  在 BQ35100 IC 数据表中、它特别提到了跟踪  LiSOC2电池电量百分比的功能。 但是、BQ35100在 5 x 4.4mm 的情况下非常大、我们希望使用更小的芯片。 在 BQStudio 软件中、可以选择不同的电池化学物质、其中一种化学物质是 LiSOC2、即使对于 BQ35100以外的其他芯片也是如此。 我想知道这是错误还是其他 BQ 电量监测计支持 LiSOC2电池。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    bq35100是一款主要的不可充电电池电量监测计、而大多数其他电量监测计则用于可充电电池。 bqStudio 不会明确阻止对具有相似表数据的化学 ID 进行编程。