This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:数字电路的电源#39;s 电源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158756/tps65219-the-source-of-digital-circuit-s-power

器件型号:TPS65219

您好!

哪里是"数字电路电源"?   这是由 VSYS 提供的吗?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 TPS65219 PMIC 上的数字由 VDD1P8在内部供电。 请注意 、VDD1P8是一个内部基准电压(仅供内部使用)、不应有任何外部连接、而不是2.2uF 电容。  

    所有开漏数字引脚(即 nINT、nRSTOUT 等)应该有一个到外部3.3V 或1.8V 电源的上拉电阻。  

    谢谢、

    Brenda