This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:电源

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159023/lmg1020-power

器件型号:LMG1020

您好!

你好。 我有一位与 LMG1020合作的客户。 请参阅下面我们客户的查询、以供您参考。 非常感谢。

我想问一个有关 LMG1020的问题。

根据数据表、它可以在1A 至5A 的电流下突发 N 沟道 MOSFET 的栅极。

此 IC 是否有最低电源输入要求?

例如、对于1A 充电电流、是否可以使用1W 隔离式直流/直流模块(12V 至5V)?

根据我的系统要求、我正在设计隔离式 MOSFET 栅极驱动器。 为此、我计划使用 LMG1020。

对于 LMG1020、VDD 是否有任何电源要求?

我计划使用1或2A 栅极电流驱动 DMG2302UKQ-7。

为此、可以使用5V 0.2A 电源吗?

基于您的 EVM、它们使用0.1A LDO 来驱动此 IC。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、5V 0.2A 电源应该可以工作。 旁路电容器提供高电流开关瞬态。 随着时间的推移、驱动器需要从 VDD 获取的电流要小得多。

    但是、更快的开关速度需要更多的功率。 您是否碰巧知道开关速度?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Edthan Galloway