This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:输入保护行为

Guru**** 2538730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158378/bq24780s-input-protection-behavior

器件型号:BQ24780S

您好!

我正在使用 bq24780S 器件、并对输入保护方案有疑问。

如果适配器输入(4.5-24V)短路、状态机内会发生什么情况?

我看到的是、系统需要很长的时间(可能是 ACOC 延迟时间的15ms)才能关闭 ACFET、但此时、电池在适配器输入端对地短路、电池组 SCD 跳闸。

这在本用例中是预期的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    您能否提供 示波器捕获、寄存器设置和测试设置、以便我可以在 EVM 上进行测试?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我们正在尝试立即获取 EVM。 我将在收到 EVM 时更新此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    根据数据表、ACFET 关断前的最大抗尖峰脉冲时间为15ms。

    根据 此主题、电池保护 IC 可能会在 ACOC 保护之前进入、因此您观察到的结果是预期的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    谢谢、该主题介绍了 bq24780S 感应电阻器上的短路情况。

    您是否有芯片防止适配器短路而不是适配器拔出事件?

    我们看到我们的电池保护器开始工作、但这是因为 ACFET 的下拉电阻为6千欧和4千欧串联电阻、因此 ACFET 会非常缓慢地关闭。

    谢谢、

    姜康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    数据表中提到、当 适配器接地短路时、RBFET 可提供负输入电压保护和电池放电保护。

    如前所述、ACFET 关断之前存在抗尖峰脉冲时间。 如果电池保护 IC 的 SCD 响应时间比去毛刺脉冲时间短、则将在 ACFET 关断之前触发保护 IC。

    根据数据表和 EVM 用户指南上的原理图、我不知道 ACFET 周围有任何6kOhm 和4kOhm 串联电阻器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    在等待 EVM 时、我查看了 EVM 的原理图。

    如需查看 DS、请参阅第10页、ACDRV 引脚的下拉电阻为6.2k Ω、TI 建议串联一个4k Ω 电阻。

    这与参考设计上的47nF 电容器以及用于 ACFET 和 RBFET 的 FET 上的3nF CGS 相结合、可实现较慢的下拉时间、我们在系统中的测量值约为600-800us。

    电量监测计的保护 FET 以300us 的速度跳闸、因此、您所说的电池组保护速度要比 ACFET 和 RBFET 快得多。

    我们如何加快这一速度?

    我们是否可以消除47nF 电容器、或者是否有任何其他方法可以使输入保护跳闸速度快得多、大约为100-200us?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    添加了47nF 电容器和4.02k Ω 栅极电阻器以限制浪涌电流。 理论上、您可以减少/消除47nF 电容、以实现更快的 ACFET 导通/关断时间、但需要权衡较高的浪涌电流、因此请小心进行操作。

    我建议先在 EVM 上测试修改、然后再将更改实施到您的电路板上。

    此致。