This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:反相 MC33063A 设计的晶体管选择

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158696/mc33063a-transistor-choice-for-inverting-mc33063a-design

部件号:MC33063A

下面是我使用 MC33063A 芯片创建的设计原理图。  当我使用某个部件时、Q1出现问题(用红色圆圈标出)、我无法完全理解原因。  

稍微介绍一下工作原理-我使用 MC33063A 数据表(修订版 N)图7中的反相稳压器方案将 J3的电压调节为-11.667V。  然后、我使用变压器生成其他电压:J2上-25V、J4上-32.5V、引脚 J5至 J7上的5.4Vrms 交流电。  这些器件的负载位于我客户的器件中。  对于 J2、它与33uF (15mA)并联为1.61k Ω;对于 J4、它与33uF (9mA)并联为3.57k Ω;对于 J5-J7、它为35 Ω(153mA)。  输入和输出电容也明显大于 C1和 C4所表示的值、但它在我客户的器件中、因此此处未显示。  

出于可制造性的原因、我正在将公司的电路板从穿孔设计更新为纯表面贴装设计。  

在原始设计中、我们使用了 ZTX853 NPN 晶体管。  (https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZTX853.pdf)

在我的更新设计中、我想使用 ZXTN25100DFH NPN 晶体管。  (https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXTN25100DFH.pdf)

我的设计在 ZTX853上运行良好、但在将 ZTX853替换为 ZXTN25100时(使所有其他组件和 PCB 保持不变)、晶体管会冒烟。  我对这种情况的发生有一些损失。  新器件的额定电流较低(2.5A 与4A)、但我仅测量流经晶体管的1A 峰值、因此我不认为这是电流额定值问题。  我知道我可以使用旧晶体管来运输器件、但这会妨碍保持所有 SMT 的目标。  我还可以找到更稳健的 SMT 晶体管、但我更希望在走这条路之前了解故障原因。

如果有任何帮助或想法、我们将不胜感激。

谢谢、
Joe Fledderman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    如果保持输出负载较低、晶体管会发生什么情况? 它会变热吗?

    此致、
    Brigitte