This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65580:空载时的电流消耗

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138082/tps65580-current-consumption-at-no-load

器件型号:TPS65580

您好!

我的客户在以下条件下使用 TPS65580。

   - VIN=12V、VOUT=5V

1.没有输出负载时、TPS65580的电流消耗规格是多少?

2.由于在客户的电路板上进行测量、每个电路板出现以下偏差。

   BD #1:37mA/ BD #2:52mA/BD #3:83mA/BD#4:115mA/BD #5:132mA

    这是正常的吗? 此症状的原因是什么?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我的同事一回到办公室、就会给你回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    降压转换器在无负载的情况下不需要电流消耗。 这取决于客户应用。 但是、我们没有 IO=0A 时所有通道的输入电流数据、如下所示。 此数据基于我们的 EVM 设置。

    您可以订购 EVM 以检查 EVM 与您的应用之间的区别。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的回复。

    这是客户的 TPS65580原理图。 请查看是否存在任何问题。

    e2e.ti.com/.../TPS65580.pdf

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    客户原理图上没有问题、EVM 使用了12V 输入电压、3.3V/1.2V/1.5V 输出电压和2x2.2uH/3.3uH。 您的电路板使用了12V 输入电压、所有5V 输出电压和3.3uH 电感器。 这些可能会导致电路板上的输入电流更高。 您可以检查电感器容差是否导致5块电路板的输入电流不同。

    我们的中国团队将于8月10日继续为您提供支持。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy