This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:电流限制

Guru**** 2527720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031636/lmr23625-current-limit

器件型号:LMR23625

你(们)好

请确认 LMR23625电流限制是否正常? 计算结果约为3.91A、负载为5A、如图5A (电压下降一点点、纹波变大)、必须将其拉至约20A、然后输出电压下降、如图22A 所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您能否测量电感器电流波形? 这将更准确地检查电流限制。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    测试如图所示。 尽管电感器电流的最大值为4.85A、但输出已被拉至负载设置的上限20A。 以及电压未达到0V 的原因、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    电感器电流(通道3)显示该器件按预期达到电流限制并进入断续模式。 在两个周期的断续模式后、过载消失、输出斜升。  Vout 似乎快速上拉、看起来几乎像是被其他电源轨预偏置。  

    您能否分享您的原理图并指明您在何处测量负载电流?

    谢谢、  

    Denislav