This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B:用于共享电源轨输入的多个器件的电容器输入

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029437/tps54340b-capacitor-input-for-multi-parts-sharing-power-rails-input

器件型号:TPS54340B

你(们)好
我有一个新设计、通过使用 TPS54340B IC、在二极管桥后将输入34VDC 更改为5VDC 和24VDC 3A。
问题是输入相同、因此我可以减小电容器输入、还是为每个 IC 保持隔离。
请帮助概述我的设计。
谢谢。

输入过滤器:

5VDC 和24VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队
    请帮我向我发送设计建议
    紧急支持!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如原理图所示、我会为每个 IC 分别放置输入电容器。 当高侧开关打开时、输入电容器将需要向 BUCK 提供不连续的输入电流。 如果您降低了输入电容器、则会遇到输入电压纹波增加的情况。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的反馈
    关于输入和输出电容器的值,它们是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入和输出电容器的绝对值是可以接受的。 设计 PCB 时、请务必遵循数据表第10节中的布局指南和示例。 布局完成后、再次发布、我自己或团队中的其他人都可以帮助审核。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认

    完成后、我们将在此处更新布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。  

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好哈 

    您能否查看收件箱以获取电路板布局更新?

    如果没有、请发送 msg、我将向您发送电路板布局数据以供审核。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。  

    我将关闭此主题、我们可以离线继续讨论。  

    此致、

    Harrison Overrurf