This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616 SOF 和菊花链 CRC 错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028997/bq79616-q1-bq79616-sof-and-daisy-chain-crc-error

器件型号:BQ79616-Q1

我们将4个 Bq79616器件连接到 BQ79600。

在上电复位后、BQ79616器件开始通信后、我们会立即观察 FAULT_SUMMARY 电阻器中的 FAULT_COMM 位是否已设置。

在进一步分析时、观察到所有 BQ79616都报告帧起始错误("RR_SOF"或"RC_SOF") 和菊花链错误("RR_CRC"或"RC_CRC")。

如果我们断开菊花链正向通信并反向通信、则 BQ79616 1、2、3器件仍会观察到 FAULT_COMM 位设置为1、第4个器件没有错误。

即使对于器件1、2、3、FAULT_comm1、2或3中的相关位也不会被置位。

              

优点是即使在这些错误状态下,我们也没有观察到任何功能限制。

  1. 所有功能均正常工作(包括读取电池电压、汇流条电压、电池温度等)

 

您能告诉我们什么原因会导致这种行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们的 E2E 系统发生了一些更改、因此我们对此感到很抱歉。 这可能是由于换向、但不完全遵循换向的完整寻址例程。 您能否查看数据表中的环形架构寻址步骤、以确保正确遵循命令?

    谢谢、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    很抱歉造成混淆。

    让我更清楚地说明一下。

    当我们开始与 BQ79616器件通信时、会出现这些错误。

    即使是单次读取操作@ 10s、也会报告这些错误。

    后来、在我们开发/增强环网通信代码后、我们发现一旦我们中断通信、这些错误就不会被报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这是在 EVM 上还是在定制硬件上? 是否已解决此问题?

    此致、

    泰勒