This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:不使用有线电源时的 BQ5105B EN2用法

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029372/bq51050b-bq5105b-en2-usage-without-wired-power

器件型号:BQ51050B

我使用 BQ5105B 为无线可穿戴设备中的电池充电 、但不会有有线充电选项。   

我将 AD 连接到 GND、将/AD-EN 连接到浮点、如该配置的数据表和 EVM 原理图中所述。 但是、数据表并未详细说明 EN2在此配置下的工作方式。  我将 EN2连接到 MCU、默认情况下、10k 下拉电阻器可启用无线充电。 如果 EN2被 MCU 驱动为逻辑高电平、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我们正在进行检查、下周初将进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    • EN2:

    –设置无线电源和有线电源之间的优先级。  

    –EN2=如果存在 AD 输入电压、则启用低电平有线充电源。

    –EN2=高电平禁用有线充电源、如果存在无线电源、则启用无线电源。

    您描述的配置是正确的。  AD 接地时、仅无线电源处于活动状态。  EN2将不起作用、仅无线电源输入处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    有关 BQ51050B 的后续问题。 充电期间、VBAT/Ibat 电流中的脉冲是什么?

    是 Tx/Rx 之间的某种通信。 这些是否应该通过预充电和快速充电持续发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是通信电流限制、当 RX 向 TX 发送数据包时、输出电流会减小。  请参阅数据表8.3.4.9 "自适应通信限制"。