请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 我使用 BQ5105B 为无线可穿戴设备中的电池充电 、但不会有有线充电选项。
我将 AD 连接到 GND、将/AD-EN 连接到浮点、如该配置的数据表和 EVM 原理图中所述。 但是、数据表并未详细说明 EN2在此配置下的工作方式。 我将 EN2连接到 MCU、默认情况下、10k 下拉电阻器可启用无线充电。 如果 EN2被 MCU 驱动为逻辑高电平、会发生什么情况?