This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:读取电池的默认参数

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76930EVM, EV2400, BQ78350, BQSTUDIO, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030219/bq76930evm-reading-the-default-parameters-of-batteries

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76930EV2400BQ78350BQSTUDIOBQ78350-R1A

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我们最近购买了 bq76930评估板、以便能够读取电池的默认参数。 不清楚如何连接系统以读取它们。 我们已经阅读过几次本手册。  我们要做的是读取我们内部电池上的设置。 我们的设计并不只是读取我们为应用引入的电池。  这些说明似乎用于校准、我们不确定如何在电路板校准后连接电池以获取读数。

我们的客户正在使用 EV2400和 BQ76930EVM 以及 bq76930评估软件。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我很困惑。 他们的电池使用的是 BQ76930 IC、他们正在尝试从电池中的 IC 读取数据? 或者、他们是否只是在连接电池的情况下尝试与 BQ76930EVM 进行通信?

    您能让他们解释更多吗? 我不清楚他们想要做什么。

    谢谢、此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Matt、我们正在尝试执行后者。  我们有一个电池、我们需要在测试和循环之前读取这些参数。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathy、

    您是否尝试过按照 BQ76930EVM 用户指南中 AFE 快速入门部分的步骤进行操作? 您能告诉我您遇到了哪些问题吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未尝试任何设置、因为我们不确定是否可以这样做。 我们有一个吸入式能量电池、我们 需要从中读取参数。  我们不想损坏电路板或电池。   如果还有其他工具可以使用、也会很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathy、

    我不确定我是否能够真正支持这一点。 电池的设置应该是专用的-您是否正在使用吸气能源? BQ76930将连接到 MCU 或 BQ78350控制器、因此 I2C 总线上将持续进行通信。 在不中断此通信的情况下、我看不到读取 BQ76930设置的简单方法。 中断通信可能很危险、因为控制器需要监控 BQ76930状态寄存器。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、您是否有一款器件可以为您提供帮助?   我们的 SMBus 未读取所需的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2400是我们必须与这些器件连接的唯一工具。 BQ76930需要 I2C 端口。 BQ78350需要 SMBus 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、我进行了一些挖掘、电量监测计似乎是 BQ78350、因此如果是这种情况、我们应该能够读取此电池。  这就是我们选择该系统的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -快速问题。  如果电量监测 计是 TI 的 BQ78350、我们是否能够从电池中读取参数、或者此设置是否更多用于设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以连接到 BQ78350的 SMBus 引脚、则应该能够使用 EV2400和 BQStudio 软件与其进行通信。  

    BQ78350可能处于密封模式(更多信息、请参阅《BQ78350-R1A 技术参考手册》)。 如果是密封的、您将无法读取参数。