This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60151:TPS60151 -负输出

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60151, TPS60400, LM828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029889/tps60151-tps60151--negative-output

器件型号:TPS60151
主题中讨论的其他器件: TPS60400LM828

您好:

我们需要+5V 和-5V 来偏置 TL2172运算放大器。 输出电流将<5mA

我们有3.3至5.5V 的任何输入

TPS60151提供+5V 稳压电压

与该芯片类似的哪个芯片将提供-5V 电压

或者是否有办法使这个产生-5V 电压?

Thnx

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的查询。  请您考虑 LM828或 TPS60400/1/2/3系列吗?  它们可以产生-5V 电压。

    谢谢、  

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    由于您没有回答、我希望您能够解决您的问题、我现在将关闭该主题。 如果不是这种情况、请在下方发帖或如果该主题已被锁定、请创建一个新主题。

    此致、
    Brigitte