This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22901:Vout<<Vin 处于打开状态、而 Vout>0处于关闭状态

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22901, TPS22902, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031493/tps22901-vout-vin-in-on-state-and-vout-0-in-off-state

器件型号:TPS22901
主题中讨论的其他器件: TPS22902TPS7A02

1) 1)如果 COUT/CL (输出侧/负载侧的电容)大于 TPS22901中的 Cin、导致电源移除时 Vout>0、我们将面临哪些问题。 它会损坏器件还是会缩短其寿命?

2) 2)我具有上述条件、我看到当输入电压= 3.24V 时、我的输出电压= 2.16V 处于导通状态、当开关处于关断状态时、我看到输出电压= 0.4V。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我们建议 Cin 和 Cout 之间至少具有1:1的比率、以便在开启等高电流消耗事件期间稳定输入电源轨。  

    通过 Cout > Cin、您易受 Vout > Vin 条件的影响。 如果您打算在移除电源时使输出电压大于零、我建议使用具有快速输出放电(QOD)功能(如 TPS22902)的负载开关或将外部电阻器连接到负载以对输出进行放电。 但是、请考虑添加外部电阻器会影响您的上升和下降时间。  

    如果 Vout > Vin、则可能会出现反向电流流动、从而损坏器件。 但是、输出必须保持高电平足够长的时间才能导通反向二极管并始终保持电流回流。 如果 负载在本质上是电阻性的、则可以通过 QOD 或外部电阻器将输出电压自然放电至 GND。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、感谢您的详细回答、非常清楚。  

    1) 1)我还想澄清的是、一旦通电、Vin 就会使用电源转换器/稳定器保持恒定为3.24V、因此除非关闭电源、否则不会出现 Vout>Vin 的情况、 就在电源关闭时、Vin 变为0、而 Vout 测量为~0.4V、并一直下降到0。 这是正常行为还是硬件故障?

    2) 2)我还看到 、在同一电路中、即使输入电压为3.24V、输出电压仍为2.16V、是否知道这可能是什么原因?

    谢谢、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、  

    您可以分享您的原理图吗? 这 将帮助我了解电路中可能发生的情况。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A02为 VIN 提供3.24V 的干净输出、C2用作 TPS7A02的输出电容器、也用作 TPS22901的输入电容器。 C3是 TPS22901的输出电容器

    对于 TPS22901:

    VIN = 3.24V (来自 TPS7A02)
    ON = 3.24V (微控制器的 GPIO 引脚)
    C3 = Cout = 1uF
    C2 = Cin = 4.7uF

    VOUT 将为射频芯片供电、该芯片内部可能有一个电容器、可能大于 Cin、因此我最初的问题是、当 Cout > Cin 时会发生什么情况。  

    请注意、对于每1秒发生一次的10us 小突发、负载消耗的平均电流为0.6mA、峰值电流消耗为200mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、  

    遗憾的是、我无法对您共享的原理图做任何评论、因为它没有说明 ON、Vin 和 Vout 上的连接。  

    您看到的电压降不是预期行为、可能是由几个因素造成的。 这种错误情况是否在多个器件和多个电路板上发生?  

    您能否给我发送波形来说明错误情况?  

    如果输出保持高电平的时间过长、则二极管可能会偏置、并可能发生反向电流。 如果 ON 保持浮动、则可能会发生这种情况、因为器件可能处于 ON、OFF 或部分 ON 运行状态。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    由于这条线程将持续两周而没有回复、我将关闭/锁定它。 如果此处有其他更新、请制作新主题。  

    此致、  

    Elizabeth