This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:无法使用预充电模式获取充电器以恢复电池。

Guru**** 2529030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031097/bq25601d-cannot-get-charger-to-recover-battery-using-precharge-mode

器件型号:BQ25601D

我遇到了电池完全放电(<2.8V)且 UVP 电路禁用电池电压的问题。  充电器应对电池进行涓流充电、直至其保护电路重新连接、从而使充电器能够再次查看电池电压。  然后、它将开始正常充电阶段。  但是、当我们启用充电时、充电几乎立即被禁用、并且无法从完全放电状态恢复。

如何使充电器保持足够长的启用时间、以便对电池进行预充电以恢复它?

充电器通过 Linux 上的驱动程序进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 UVP 电路禁用电池电压时、它会将电池与充电器的 BAT 引脚断开。 充电器无法使用开路 BAT 引脚充电。 请与保护电路核实如何重新激活电池连接。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    为了重新激活保护电路、它只需要涓流充电、BQ25601D 认为它能够实现这一功能。  如果使用支持涓流充电模式的电池测试仪/充电器、我可以激活受保护的电池。  然后、我可以将其返回到我的器件并正常充电。   

    我的问题是了解 BQ25601D 为何无法实现涓流充电并激活电池。

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    当 BAT 引脚被连接至一个真实的电池或者一个电池仿真器时、当 VBAT 低于 VSHORT 时、将有涓流充电。

    2.如果 BAT 引脚断开、即没有任何东西连接到 BAT 引脚、BAT 引脚将只具有电压。 请参阅

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022795/faq-bq25601-faq-why-does-the-led-connected-to-stat-pin-flashes-and-the-sys-voltage-unstable-when-battery-is-not-connected-for-bq25601-bq25601d-bq25606-bq25611d-bq25616-bq25616j-bq25618-bq25619-bq25600-bq25600d-bq25600c 以了解详情。

    请在 示波器上监控 BAT 引脚电压至 BQ25601D GND 电压以及电池+端子至电池-端子电压、然后检查这两个电压是否相同。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    在同一个问题上、我们在开始为电池充电时看到 REG08上的一个模式。 我们每0.5秒读取一次寄存器。

    下面是模式

    0x34快速充电、

    0x3c 充电器终端无 VSYSmin 调节

    VSYSmin 调节中的0x3D 充电器终端

    0x2C 预充电、无 VSYSmin 调节

    0x34快速充电、

    0x3c 充电器终端无 VSYSmin 调节

    VSYSmin 调节中的0x3D 充电器终端

    0x2C 预充电、无 VSYSmin 调节

    这种模式持续很长时间、之后我检查了电池、但电池未充电。 这有助于缩小问题的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、我将示波器连接到了充电器输出和电池触点。  我可以看到两个点之间的电压差很小、大约为30-40mV。

    当我启用充电时、我看到充电器正在尝试充电约250ms、然后关闭约250ms。   

    我看不到有什么方法可以在这篇文章中插入图片。  我按照该选项插入图像的链接。  如果您可以查看、请告诉我。

    通道1是电池、通道2是充电器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     通过单独的渠道支持查询。 此线程被视为已关闭。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁, 我不知道你提到的这一单独的渠道。  请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jiju Chacko 先生本周二与 TI 现场应用工程师(FAE)和我们进行了电话会议。 我们已经解释了充电器的操作并提出了一些建议。 我们的 FAE 正与 Jiju Chacko 先生合作进行调查。

    谢谢、

    宁。