This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:关于 UCC21750中的可选死区时间控制

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21530, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028773/ucc21750-regarding-optional-dead-time-control-in-ucc21750

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC21530TLV3501

尊敬的先生:

早上好。

我们使用的是 UCC21750和 UCC21530。

UCC21530具有可选的死区时间控制 DT、我们在硬件中的 UCC21750中找不到任何可选的死区时间控制。

请建议如何在 UCC21750的输出栅极脉冲中提供死区时间。

很好的导游和建议。

正在等待您的回复。

谢谢、

Girish Kantharaju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    UCC21750是单通道驱动器、因此在半桥配置中使用另一个栅极驱动器的死区时间在器件外部处理。 这可以通过控制进入驱动器的 PWM 信号的软件来完成。

    为了提供额外的保护、您还可以实施额外的逻辑组件以防止击穿事件。 相关示例、请参阅 UCC217xx EVM 用户指南。 此 EVM 使用 CMOS 逻辑与门(SN74AHC1G08QDBVRQ1)来防止高侧和低侧 PWM 信号之间发生重叠。 在本示例中、当低侧和高侧的 IN+输入信号都导通时、与门也会使 IN-输入变为高电平、以禁用驱动器。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Robles:

    早上好。

    感谢你的答复。

    [引用 userid="409038" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028773/ucc21750-regarding-optional-dead-time-control-in-ucc21750/3803877 #3803877">由于 UCC21750是一款单通道驱动器、因此半桥配置中的另一个栅极驱动器的死区时间在器件外部进行处理。 这可以通过控制驱动器中的 PWM 信号的软件来完成。[/quot]

    在我们使用 TI pspice 进行仿真时、ucc21530中的死区时间调整非常方便。

    但是、正如您所说的、在 UCC21750中、我们无法将死区时间作为其单通道驱动器。

    在仿真中、我们将 TLV3501中的三角波形(1V、50kHz)与基准正弦波(1V、50Hz)进行比较、以获得正弦 PWM。

    因此、在这里、我们很难在仿真中添加死区时间。因为我们依赖于电路来提供死区时间。

    是否可以在 TI pspice 中插入程序、以便我们为 PWM 脉冲提供死区时间。

    如果无法获得任何软件帮助、则 应如何在 circue/pspice 设置中执行此操作、以通过比较三角波形(50kHz)和正弦波(50Hz)在 PWM 中创建死区时间。

    谢谢、

    Girish Kantharaju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    您是将信号发送到 IN+和 IN-还是输入恒定?

    您是否能够共享原理图的输入部分?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Robles:

    我们不会将信号作为常数发送到两者。

    之前我们尝试提供互补信号、但现在我们向提供信号

    仅 IN+和 IN-接地。

    感谢您的回答。

    我将在一天结束前向您分享详细信息。

    谢谢、

    Girish Kantharaju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    感谢您的回答。 我将等待详细信息。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在继续讨论 E2E 消息功能时关闭此主题。