This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407L

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030463/tpl7407l-tpl7407l

器件型号:TPL7407L

与此同时 ,我对 这个问题做了一些测试,我有以下想法。

在这里、您可以看到 风扇的控制。 黄色表示 PWM 信号、紫色表示 风扇开/关信号。  在风扇关闭状态下、始终有 PWM。 假设我们遇到 EMC 问题、并且始终开启的 PWM 可能是导致故障或损坏的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否展示 TPL7407L 的相关原理图? 我只想确认我的理解-您说 TPL7407L 的输入上有 PWM (黄色信号)、输出上有风扇、但风扇本身有一个开关、这是紫色信号?  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    很抱歉缺少原理图。 我在几个月前又发表了一篇关于同一问题的文章。 我只是想补充一个新的相关问题,但这是不可能的。

    您是对的:

    黄色= PWM

    Purpe:开/关信号

    BR

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否也能够获得输出电流的示波器快照? 此外、您能否通过让风扇保持开启状态并观察事件来测试设备是否已损坏?  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我将对电流进行范围。 另一个主题是不可能的、因为我们将打开风扇 、并且故障发生在客户端。 无法在实验中重现故障。

    是否有可能因风扇的浪涌电流而损坏 TPL? 风扇制造商进行了一些测量、结果是在4、5us 以上5、728A? 这对于内部 MOSFET 是否正常?

    BR

    Daniel Adolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供浪涌电流。 我将需要与我的团队联系、以了解这种短暂的瞬态事件是否可能 会损坏器件。 我将在本周结束前与您联系。

    此致、

    Kalin Burnside  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果浪涌电流导致损坏、这是不足为奇的、因为每个通道的额定电流为600mA。 如果您的 PWM 控制与上电控制无关、您可以在 PWM 电源节点上使用旁路电容器来提供浪涌电流、以便大部分电流来自该电流。 您还可以组合通道以处理浪涌电流。

    此致、

    Kalin Burnside