This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:DCAP3在负载瞬态中的导通/关断时间

Guru**** 2594410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030996/tps548a29-the-on-off-time-of-dcap3-in-load-transient

器件型号:TPS548A29

尊敬的先生/女士:

我  最近已阅读 TPS548A29的数据表。

在8.2.2.5中,选择输出电容器 ,计算电容的公式如下

我假设在负载升压条件下、占空比由 TON+TOFF (min)组成。 在导通状态 下、电感器电流斜率为(Vin-Vo)/L;在关断时间内、斜率为(-Vo/L)。   然后使用下面的等式来获得击穿值。

在  负载降压条件下 、假定低侧 MOS 始终导通、电感电流斜率为-Vo/L、然后(21)可以被采集。

但在波形部分、  在负载降压条件下、VSW 在一段时间内处于高电平。  它与方程式(21)不匹配。

在数据表中、有最小吨位限制和最小 TOFF 限制。  

希望您能帮我解释一下该器件的瞬态行为。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在寻找公式的推导、或者是否有 一个您正在努力解决的特定问题?

    让我看看方程上的一些源材料。   EQ 21可能是近似值、因为器件在卸载期间仍在切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、感谢您的回复!   推导方程 将非常有用。 当然、正如您向我保证的那样、它可以是近似值。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究这些方程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、很抱歉、如果这让您感到困扰。 只是想告诉我对你们的结果仍然很好奇。

    此致、

    扎赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以更新一下 Zach 的工作吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、  

    让我们通过直接电子邮件(ddaniels@ti.com)进行回复、推导过程比预期的时间更长。