This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:TPS561208输出电压问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028302/tps561208-tps561208-output-voltage-problem

器件型号:TPS561208

你(们)好。

我在 我的电路中使用 TPS561208。 VIN=5V、我希望在输出引脚上获得3.3V 电压。 我设计的原理图与 Webench 电路相同。 但我将不断获得3.6V 电压。  

Webench 电路:

 

我的电路:

我不明白问题是什么。  我尝试使用在 Webench 中选择的相同产品以及与 Webench 相同的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cin = C23 = C2012X5R1V226M125AC

    U1 = U4 = TPS561208DDCR

    Cbst = C21 = CGA3E2X7R1H104K080AA

    L1 = L3 = MLP2016H3R3MT0S1

    Rfbt = R19 = CRCW060333K2FKEA

    Rfbb = R20 = CRCW060310K0FKEA

    COUT = C24 = C3216X5R1E476M160AC

    我在 Webench 网站上使用这些组件 和这些制造商器件型号进行了所有仿真。 仿真就是我想要的。 但是、当我对其进行设置时、我得到3.6V 输出电压。  我对几 个相同的转换器执行了相同的工作、以防转换器损坏。  结果完全相同。 我将测量来自 VFB 引脚的0.82V 电压。 我知道这应该是0.768V。  导致问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tuncer、  

    您能否共享 SW、Vin、Vout 波形进行调试?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    我使用示波器进行测量、如您所需。 B (蓝色)是输入、C (黑色)是输出、A (红色)是 SW 引脚。  

    您可以看到 webench 分析、如下所示。

    启动:

    负载瞬态:

    输入瞬态

    稳态:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tuncer、  

    波形看起来稳定。  

    请帮助绘制 VFB 电压。 并放大。  

    您能否更改另一个 IC 以检查输出电压?  我想知道 IC 或电路板问题吗?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    电路板上只有 TPS561208。  没有任何其他 IC 影响 TPS561208的情况。  

    您可以在示波器上看到 VFB 电压、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tuncer、  

    您有多少电路板? 您可以检查第二块电路板吗?  

    BRS、

     Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    我尝试使用2块 PCB、但它不正确。  然后 、如果 PCB 出现问题、我将其焊接到穿孔的相关轴上。  我仍然无法获得准确的结果。  

    上一幅图像中的时间/刻度值更大、我在放大时看到了这一点。 您可以看到我的放大输出信号、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    您可以帮助支持此功能吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在一张图片中测试 Vout、FB、SW 和 Vin 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在一张图片中进行测量、因为示波器上的1个探头损坏了、但我测量的时间/单位都相同。

    红色=输入电压

    蓝色=Vout

    绿色=反馈

    最后一个是 SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在不同的测试中尝试不同的 IC 还是仅尝试一个 IC?  绿色=反馈? 我看不到绿色部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    很抱歉我耽误了时间。 绿色的名字是 D。在图片中、它看起来像黑色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您在不同的测试中尝试不同的 IC 还是仅尝试一个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的电路中仅提供 TPS561208。  我的意思是没有其他单元。 我只是尝试这个电路。 TPS561208  IC 可能 已损坏、因此我更改了它并再次尝试、如果您是这样。  结果始终相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否可以尝试再次测试 SW 和 Vout 波形并放大 SW?

    您能否分享测试电压的方法?

    负载电流如何? 您能否在不同的负载电流下测试 Vout 和 SW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    我没有在外部连接负载。 我的目标是仅看到3.3V 电压。 我将在看到它后将其添加到我的电路中。 起初、它是为我的微控制器供电、但当3.3V 线路不正确时、我移除了所有其余组件以测试直流/直流转换器。

    黄色表示 SW、蓝色表示 Vout。

    希望这张图片能帮您解决问题。 当我使用万用表测量 Vout 时、读数为3.6-3.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    请帮您检查这个问题吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您提到 FB 电压高于0.768、即0.82。 发生这种情况时、SW 波形不能与此类似。  

    因此、我认为您的测试方法可能存在问题。 您可以尝试使用最小环路测试输出电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    我不明白、当您说尝试使用最小循环时、您意味着什么?  我将为我的电路提供5V 三电压。 我打算从其输出读取3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是数据表中的波形。 当 VFB 高于电压基准时、SW 变为低电平、然后电感器放电。  

    根据您的测试、您的 VFB 始终高于电压基准。 但您的 SW 波形具有关闭时间。 我很困惑。

    您可能进行了不正确的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    我只提供5V 输入并从相关点进行测量。 我没有做任何额外的测试。  我按照建议设置相同的电路。我应该如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能可以参考下面的方法并读取该值。

    e2e.ti.com/.../how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you