你(们)好。
我在 我的电路中使用 TPS561208。 VIN=5V、我希望在输出引脚上获得3.3V 电压。 我设计的原理图与 Webench 电路相同。 但我将不断获得3.6V 电压。
Webench 电路:

我的电路:

我不明白问题是什么。 我尝试使用在 Webench 中选择的相同产品以及与 Webench 相同的原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Cin = C23 = C2012X5R1V226M125AC
U1 = U4 = TPS561208DDCR
Cbst = C21 = CGA3E2X7R1H104K080AA
L1 = L3 = MLP2016H3R3MT0S1
Rfbt = R19 = CRCW060333K2FKEA
Rfbb = R20 = CRCW060310K0FKEA
COUT = C24 = C3216X5R1E476M160AC
我在 Webench 网站上使用这些组件 和这些制造商器件型号进行了所有仿真。 仿真就是我想要的。 但是、当我对其进行设置时、我得到3.6V 输出电压。 我对几 个相同的转换器执行了相同的工作、以防转换器损坏。 结果完全相同。 我将测量来自 VFB 引脚的0.82V 电压。 我知道这应该是0.768V。 导致问题的原因可能是什么?
您可能可以参考下面的方法并读取该值。
e2e.ti.com/.../how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you