This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:我的电池未充电

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026611/bq25886-my-battery-is-not-charging

器件型号:BQ25886

大家好、

我可以请求您的帮助和专业知识吗? 我的客户问题如下所示:
"我对我们用于为电池(2节串联锂离子电池)充电的 BQ25586 IC 有疑问。 我通过笔记本电脑为电路板提供了 USB 电源、我还尝试了5V 台式电源(通过短接至 VBUS 引脚)。 我们使用了数据表中指定的所有 RLC 值。 我在 STAT 和/PG 处将 R 值更改为200欧姆而不是10k 欧姆时进行了一些更改、Vref 为3.3V。 因此、VSYS 上的输出良好、我能够看到5V 电压。 但是、我的 Vregn 很低、D1和 D2 LED 不亮、我的电池未充电。 请帮我解决这个问题

为什么 Vregn (引脚11)上没有电压、然后我们将同一引脚连接到 TS (引脚7)。 在数据表中、它被写为当 TS 超出范围(范围的值是什么)、然后充电被禁用。 这是原因吗?

如需原理图、请告诉我您是否需要、我将通过电子邮件发送。  

我希望您能在这方面为我们提供帮助。 谢谢你。

此致、
Gerald


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    如有可能、请分享原理图和布局。

    需要注意的一点是、确保 PG 和 STAT 引脚的绝对最大值不超过6mA。 我不确定他们使用的二极管以及是否超出电流。

    REGN 开启的条件在数据表中定义: 8.3.3.3为 REGN 稳压器(LDO)加电

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald 和 Wyatt 您好、

    很抱歉耽误你的回答。 希望你们都做得很好、希望你们有原理图。 因此、为了清楚地说明这一点、我想再次解释一下。 我正在使用台式电源(也尝试过笔记本电脑5V)通过 USB 为 BQ25886供电、我看到没有输出(0V)、然后我连接了2节串联锂电池(现在我的电路板由电池供电)。 因此、在芯片的输入端、我从工作台电源施加5V 电压、从电池施加7.2V (3.6+3.6V)电压、这使得/PG LED 导通、但 STAT LED 保持闪烁(如数据表1Hz 中所述、当发生故障时) 但我的 VSYS 是5V、这很好、但 Vregn 没有电压。 在第二个注意事项中、我认为 电池已充满电、这就是为什么电池不再充电( 如8.3.7.3充电终止数据表中所述)、并且我更换了其他两个非常低(总计=3.6V)的电池、此时没有 VSYS 并且根本不充电。  
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    请注意、我已将原理图发送至您的电子邮件。

    我希望您能在这方面进一步帮助我们。

    非常感谢。

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wende、

    我认为充电器的原理图是可以的。 确保电缆长度短于测试、以消除和电感问题。 在测试期间 SYS 上也有负载吗?

    我还会仔细检查所有连接、以确保它们牢固且没有短路。 这种情况发生在所有测试板上还是仅发生在一个测试板上?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢你的答复。 电池电缆长度为13cm。 工作台电源电缆长度为90cm。  

    我们没有在 VSYS 上连接器件负载、仅对于一个直流/直流转换器输入、负载应该非常轻(~mAs)。

    是的、所有电路板上都有。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wende、

    您也可以共享布局吗? 您之前是否在 EVM 上测试过系统?

    有时、如果 SYS 上有大电容、充电器将在正常启动之前达到 OCP。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Eval_5F00_Base_5F00_Board.zip

    您好、Wyatt、

    已附加光绘文件。 我们以前还没有测试 EVM。  

    顺便说一下、SYS 上的最大电容是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wende、

    您可以参考特定组件的检查清单、您的 SYS 电容接近建议值: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849874/bq25883-bq25883-schematic-review

    我在原理图或布局中没有看到任何东西卡在我身上、从.art 文件中分辨所有信号/电源路径有点困难。 唯一的问题是尝试缩短开关电感器的走线。

    您能否捕获 VBUS、IBUS 和 SW 节点的 VBUS 插件的一些波形?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wyatt、
    非常感谢您的回复。 因为根据您的请求查找波形的附件。 对于 Vbus、我使用的是工作台电源 5V、黄色直流5V 波形 为 VBUS、对于 SW 引脚、BQ25886 芯片的17个和18个引脚上的电压同样为5V。 如上图所示、当 STAT 引脚仍以1Hz 的频率闪烁时、只有/PG 亮起(高电平)(这表示故障)。 VBUS=5V、SW=5V、我的电池为7.37V
    正如您提到的电感器短路时、我绕过了 L1两端的一根小线(根据原理图)、我看不到正在充电、但 STAT LED 关闭(低电平)。 根据数据表、这意味着充电被禁用或充满(我认为 它没有充满电、因为我在工作台电源中看不到任何电流值、或者应该 在 Vbus>Vbat 并对其进行测试之前对电池放电)。  
    以及如何获取 IBUS 的波形。 抱歉、无法完成此操作、您是否建议我们购买评估板并尝试一次。 期待您的回复   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wende、

    明天我将详细介绍、但我也建议您使用 EVM 进行测试、这有助于为您提供良好的参考。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wende、

    我打算缩短电感器路径 PCB 布局的布线长度、而不是短接电感器。 如果任何电压或电流超过绝对最大额定值、则电感器短路可能会导致损坏。

    我还建议为 PMID 引脚添加更多电容、以防止出现浪涌电流问题。 蓝色波形是 SW 吗? 您还能在示波器上显示较长时间的初始 VBUS 插件期间的波形吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们将购买 EVM 并在测试后反馈给您。

    此致

    文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很抱歉耽误你的回答。 EVM 交付需要时间。 我有一个有关 EVM 板的简短问题。 如果我在 VBUS 上提供5V 电压(通过工作台电源),我能否直接将电池连接到 BAT 和 PGND 引脚(更换电池仿真器-我们没有电池)? 我按照前面提到的所有跳线连接进行了操作。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopinadh 您好、

    是的、您可以将电池直接连接到 EVM 的 BAT 和 PGND 端子。 使用 EVM 无需电池仿真器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢您的快速响应。 是的、两个 LED 都亮起、并且我的电池(2S)正在充电。 EVM 板工作良好。 我看到 REGN、SYS 和 PMID 引脚处的电压。 我真的不知道我们的应用板为什么不工作。 我将尝试将 EVM 与原理图进行比较、并尽快更新。 非常感谢您在我们每次提问时的耐心等待。  (VBUS:工作台电源5V 和:0.16A)  

    此致

    戈皮纳德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还会仔细查看您的布局和原理图、我会再次检查以确保您的电路板上的所有连接都正常、并且没有不良连接。 如果所有连接都正常、则必须有布局/原理图。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    您是否建议我们根据数据表和 EVM 中的规格重新布局整个电路板?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尝试遵循原理图检查清单上的建议、并以 EVM 为指南。 检查清单上的电容器额定值是在它们被降额之后。

    我没有查看整个系统原理图、只是查看充电器部分、因此我不确定是否有其他因素会导致充电器以这种方式运行。

    此致、

    Wyatt Keller