This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:可变5-24V 输出电源模块、能够提供5-1000mA 的电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H, LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031880/lmz14201h-variable-5-24v-output-powers-supply-module-capable-of-delivering-5-1000ma

器件型号:LMZ14201H
主题中讨论的其他器件: LMZ14203H

我需要开发一个可变输出电源模块 、能够以5-1000mA 的电流提供5-24伏的输出电压。  在 WEBENCH 工具中对 LMZ14201H 模块进行实验时、我很难找到一组可在我所需的全部电流和电压范围内工作的电阻器值。  此部件是否可以实现此目标?  如果没有、您能建议更合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所需的输入电压范围是多少? 您是否有特定的开关频率要求?

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    目标输入电压为12V 至28V。 目标开关频率有些开路、但良好的目标是150-200kHz。

    谢谢、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    LMZ14201H 不是此设计的理想选择。 由于所需的输出电压范围和负载电流、因此很难在您的特定输入电压条件集内实现。   

    我必须在内部与我们的团队核实、以了解是否有更好的选择。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    我不确定是否清楚地说明了这一点、但该应用始终要求用户提供比 所需输出电压更高的输入电压-降压型。   


    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的澄清。  

    LMZ14203H 可能是您在此应用中的最佳选择、但您需要使用 Webench 和 PSPICE for TI 对此进行仿真、以确认整体功能。  

    随附的应用手册介绍了一种使用电压或电流 DAC 改变输出电压的方法。

    e2e.ti.com/.../slva861-_2D00_-Dynamically-Adjust-Power-Module-output-voltage.pdf

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有其他问题、请发布新主题。  

    此致、

    Harrison Overrurf