This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430

Guru**** 2527720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026193/tps5430-tps5430

器件型号:TPS5430

我们在当前设计中使用此器件号、并遵循数据表中给出的布局和原理图指南。 这是审查此处所附布局和原理图的实物请求。

                             

                

                                                                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否发布更大版本的原理图、以便我查看? 我无法读取它们。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布这些新的原理图图像。

    关于24V 至5V、1A 原理图和布局:

    • 输入电源将与降压转换器相距多远? 如果您希望输入电源距离转换器超过几英寸、那么我建议您还将一个大容量电解电容器与您已经拥有的输入电容器并联。  
    • 否则、该原理图看起来不错
    • 布局看起来不错

    关于24V 至12V 0.3A 原理图和布局:

    • 原理图和布局都看起来不错。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有其他问题、请发布新主题。  

    此致、

    Harrison Overrurf