This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:时序问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030818/tps274160-timing-issues

器件型号:TPS274160

您好!

在 TPS274160数据表中、Td、RISE 的最大值为150uSec。  

但是 dV/dton 是其中一个 TD、RISE 部件、为0.1V/usec、这意味着在24V 电源下、从10%到90%的上升时间可以是240uSec。

在这种情况下、TD、RISE 的最大值应为90uSec + 240uSec = 330uSec、这大于规定的150uSec。

我缺少什么吗?

谢谢、

阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    这是非常有趣的观察结果。 让我与团队进行双倍检查、然后返回给您。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    团队是否在计时数字上给出了矛盾的解释?

    此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    很抱歉耽误你的答复。 目前、请按照 Trise 和 Tfall 时间来估算时序。 数据表中的 dv/dt 时间过于保守-器件的实际性能将比数据表中指定的最小值更快的 dv/dt。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的回答。

    我从您的回答中了解到、总上升时间(包括从 ENx 到输出的延迟)为 TD、RISE、仅上升时间为:TD、RISE - TD、ON。 (对于下降时间、情况相同)

    现在、我不会使用 dV/dton 参数。

    我是对的吗?

    此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    是的、没错。 很抱歉造成混淆。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助

    阿萨夫