This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:电压监控器和一些已记录的故障消息问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027967/ucd90160a-voltage-monitor-and-some-logged-fault-message-questions

器件型号:UCD90160A

对于 UCD90160A、我们有一些问题:

我们做一些实验、将 UCD 的 MON6悬空会测量 MON6电压、测量结果为1V。 由于输入引脚的原因、我们预计 MON6上没有电压。 为什么输入引脚上有电压?

电源轨#6-P1V2_stby UV 设置为1.104V。 为什么下面记录的故障显示2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于 MON6是悬空的、内部有一个 ADC 采样电容器、由于采样和保持、它将影响悬空的 MON6。 但这不会影响您的应用。

    2.是否启用欠压日志记录? 您能否共享您的项目文件、以便我们确保设置良好?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    1.是的。 这不会影响我们的应用。

    2.我们没有启用欠压功能,并且连接了配置。

     e2e.ti.com/.../UCD90160A-2.4.3.809-Address-104-U001_2D00_20201019-_2800_20_5F00_Q3_5F00_0006_2900_.xml

    此致

    小熊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的答复。

    如果您将 MON6悬空、则不应在配置中对其进行配置。  

    对于电源轨#6、您能否按如下所示将 Vout 指数调整为4V 而不是2V、以查看您是否仍然看到相同的 UV 情况?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MON6在我们的应用中不浮动。

     Vout 指数调整为4V 而不是2V 后 、仍然显示相同的值。

    此致

    小熊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否解释一下您是如何创建此问题的? 您是否在测试前清除了故障日志?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我通过将 我们的电压转换器 IC 的反馈引脚拉至接地大约0.5秒来产生这个问题。

    从以下波形中、您可以看到通道1是 Vout、在我将 FB 引脚接 地之前它是稳定的。

    FB 引脚接地期间、电压斜升。

    UCD 已记录故障的详细信息显示 Vout UV Fault@2.500V

    此致

    小熊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的报告。 这是器件中的错误。  

    原因是当 FB 短路时、电源轨的电压上升而不是下降。 因此、当电压超过特定电平(超出 OV 阈值)时、器件会因错误而意外触发 UV 故障。  

    避免这种错误 UV 报告的典型方法是在电源轨#6的 OV 故障响应下、将操作设置为关断。 这样、即使电压继续超过 OV 阈值、也不会再出现 UV 故障报告

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有将 VR 的使能引脚连接到 UCD90160A、仅用作此电源轨上的监控功能。

    我认为 故障响应功能仅用于需要通过 UCD 控制电源序列的电源轨。 我是对的吗?

    Vout 指数函数是否设置了该监控器电源轨的最大值? 如果电源输入 UCD 高于设置该怎么办?

    我们看到 UCD 监视器与实际波形不同。 是因为 Vout 远高于2V 吗?

    UCD: UCD

    波形 actual

    此致

    小熊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不可以、故障响应只是器件的操作、与电源轨是否具有物理使能引脚实际上无关  

    2.是的。 Vout_Exponent 设置要报告的最大电压。 如果电压超过最大值、器件报告0V。 如果您将 VOUT_Exponent 设置为 MAX 4V、则不会看到问题、因为 ADC 的电容为2.5V。 它不会触发假 UV 故障。 将 Vout 指数设置为-13后、是否单击写入硬件使其生效?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、很抱歉、我忘记单击写入硬件。  

    我们仍有一些问题:

    1. 将 VOUT_Exponent 设置为 MAX 4V 后、FB 短路时记录的故障详细信息为空。 UCD 为何未触发 OV?

    如果我们仍然将 VOUT_Exponent 设置为2V。 为什么故障日志显示 UV@2.500V 、而不是  UV@2.000V?

    3.对于故障响应问题, 我们在 实验中将响应设置为立即关闭。 (短接 FB、 VOUT_Exponent=2V)。 它有时显示 OV、有时显示 UV@2.500V。 在本实验中、修改和不修改故障响应之间的唯一区别是故障日志不会同时记录 UV 和 OV。

    此致

    小熊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面我的评论。

    不能 、您应该看到 OV 故障。 你是否让导轨在 FB 开始前以正常值为4S 运行?  

    2.有点复杂。 但这就是它的工作方式。 在内部、我们不设置 VOUT_Exponent 决定的电容。 VOUT_Exponent 仅在应用程序发出 READ_VOUT 命令时有效。 每当监测电压超过 VOUT_Exponent 设置的值时、如果电源轨处于正常运行状态、器件可能会错误地将 UV 故障报告为2.x 值。

    这是同一个错误。 当 FB 短路时、电压上升而下降。 它达到电压的斜升速率。 如果斜坡速率非常快、达到2V 以上、则不会出现 OV 故障、而是 UV 故障。  否则、您会得到 OV 故障。  

    将 VOUT_Exponent 设置为4V 将有助于解决此问题。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    如果 MON6输入电压超过2.5V、该怎么办?

    在我们将 VOUT_Exponent 设置为4V 并将 FB 短接至接地后、UCD 监视器显示2.463V、但实际电压为10V。

    此致

    小熊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在任何超过器件最大额定值的 IO 上使用10V 都很危险。 请修复此问题。

    如果电压超过2.5V、器件应报告2.5V (假设调节为1)、但 OV 故障值可能低于2.5V。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在我们的应用中、输入电压为1.2V 而不是10V、因此不用担心!

    我们只是怀疑 FB 引脚意外地短接至接地会导致10V 发生。

    此致

    小熊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您告知我们。

    此致

    Yihe