This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:您能否查看反相电源原理图?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031138/lmr23625-could-you-check-the-inverting-power-supply-schematic

器件型号:LMR23625

大家好、

我们的客户使用 LMR23625C 设计反向电源。

当负载电流超过大约100mA 时、流耗超过1A。

我们在下图中共享原理图。  您能否检查原理图并评论与此问题有关的问题?

设计条件

 VIN:15V@ 稳压电源
 输出电压:-10V
 输出电流:700mA

注意:发生此问题时、我们观察到 Vout 为-10V。 当无℃时、器件封装变得很热、大约为50-60 μ s。

如果散热焊盘未足够连接到 PGND 和 AGND、电流是否可以流过焊盘或其他根部?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama

    请尝试以下操作:

    电感器 L2=10uH

    C148=50V 额定值、同时并联0.1uF 50V

    C150、151、152 = 25V 或更高的额定值

    如果问题仍然存在、请上传 PCB 布局

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。

    我告诉客户尝试更换组件并分享 PCB 布局和开关波形。

    请稍候。 我们将在收到结果时通知您。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    首先、我们更改了可用器件、L2 = 8.2uF、C148的额定值为50V。 但问题没有解决。 一旦上市、我们就会尝试更换其他器件。

    下面我们介绍 PCB 布局、GND1和 GND2似乎通过过孔进行连接。 这对于热特性而言是否没有问题?

    请作一些评论。

    此致、

    太泰塔玛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama

    布局不够好:

    1. C148-VIN--SW--PGND 环路面积不够小,如果移动 C153位置仍然存在问题,请尝试添加5--10欧姆与 C147串联

    2、VCC 电容 I snot 放置在靠近 VCC 引脚的位置

    请按如下方式焊接 C153 1uF

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的评论。

    > 尝试添加与 C147串联的5--10欧姆电阻
    ⇒这是否意味着在 D52阴极和 C147之间添加5-10欧姆的寄存器?  

    >2、VCC 电容 I snot 放置在靠近 VCC 引脚的位置
    ⇒在您的图中、C154似乎移至接近 Vcc 的位置。 我们是否应将 C153移至接近 Vcc 的位置并保持 C154?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama

    1.将 C154或 C153移至新的 I 位置,如上所述。

    2.如果在重新放置 VCC 电容器后问题仍然存在、则尝试在 C147和 D52阴极之间添加5.1--10欧姆(与 IC 引脚1 SW 相同的节点)。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我明白了。 我会告诉客户尝试更换部件。

    我可以问一个问题来理解吗?  

    添加5-10欧姆的电阻以在 SW 节点处生成一些滤波器吗? 我无法理解为什么要为较大的环路面积添加电阻、以及为什么要通过电阻解决此问题。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama

    Rboot 电阻器5-10欧姆 将 限制开关导通速度、以减少由 PCB 布局不当导致的振铃、这可能有助于 电路在 布局设计不理想的情况下稳定工作。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。

    我可以理解 Rboot 电阻器用于减少振铃。

    我告知客户要更换。 请等待结果出现。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们等待客户更新...