This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:RE:根据我们的充电应用、NI-MH 电池充电特性

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024514/bq2000-re-ni-mh-battery-charging-characteristic-according-our-charging-application

器件型号:BQ2000

您好、先生、

我们正在评估产品中的 BQ2000镍氢充电 IC。

对于本产品、我们在终端客户端多次尝试为电池充电期间面临电池充电问题、请注意、在本报告中、我们仅使用二极管充电、而不使用任何充电 IC。

出现故障后、我们实施了 BQ200 NI-MH 充电 IC

我们需要您富有成效的帮助才能了解问题并解决问题。   

如需了解问题和原理图的更有效方法、请参阅 文档。 请查看这些文档  

那么、在我们的设计中、我们不会面临这种类型的问题吗?

请勿在此产品中使用我们的年度数量为10K 单元、MOQ 为1k 至2K 单元。

等待您提供有关原理图审阅和问题解决审查与确认的意见。

谢谢、此致、

Denish Limbachiya

高级 EDE ER。  
特克孙 Microsys Pvt 公司

e2e.ti.com/.../BQ2000NS-NI_2D00_MH-Charger_5F00_Testing-step-and-Issue-DESCRIPTION_5F00_BQ2000NA-Charging-IC.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您没有连接热敏电阻。 您说您的电池温度在升高、但您没有通过热敏电阻进行任何温度监测。 您的 TS 网络是固定的。 如果您想对电池进行温度控制、请对热敏电阻进行编程。

    此外、您能否在发生这种情况时收集输入电压、输出电压、输出电流和 MOD 引脚的波形?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    感谢您的参与。

    正如我前面讨论的此 IC (BQ2000)、我们处于设计阶段、但想知道 TI 充电 IC 能够检测 NI-MH 电池的完全充电检测、并且能够在我使用充电 IC 和 用户连接了充满电的电池时切断电池的充电过程 通过充电器应用多个充电过程?

    我不想让充满电的电池再次进入充电阶段15分钟,然后再次开始充电过程,然后不想让电池进入充电阶段30分钟等等...


    一旦我们进入测试阶段,我将与您共享输入、输出电压和充电电流波形。

    是的、我们将在 TS 引脚上实现10K 热敏电阻、而不是在 TS 引脚上实现电阻网络。它适用于 温度  

    谢谢、此致、

    Denish Limbachiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ2000将根据峰值电压检测、最高温度或镍氢电池的最长充电时间终止。 请参阅图2中的状态图。 '快速充电后、如果选择了充电完成、则电池将被加满。 充电周期以涓流维护充电结束、只要 BAT 引脚上的电压低于 VMCV、该充电就会持续进行。"

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我根据您的建议测试电路。  

    但在当前充电状态下、即使我未连接电池、LED 仍会继续闪烁。 如果没有电池 LED 引脚、则应处于高电平状态。

    然后,由于 LED 闪烁频率为1Hz,我的 NI-MH 电池未充电,因此 LED 在哪种情况下闪烁。

    因此、在电池与充电器连接期间、帮助启动电池、LED 应保持低电平状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否描述使 LED 引脚以1Hz 的频率闪烁的确切步骤?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的参与。

    请找到以下步骤、以测试 LED 闪烁问题和充电暂停。

    我们将使用1.2V NI-MH 2节串联电池。 电池的总电压为2.5V @ 1600mAh 容量。

    我们通过5V @ 1A 输出电流充电器为其充电、以实现电池充电。

    测试步骤:

    步骤1:首先、我们断开仅连接电池的充电器与充电 IC 的连接、我们在输出侧获得4.5V 电压、充电状态 LED 根据其特性开始闪烁。

    步骤2:已连接2.5V 镍氢电池, 但此 LED 仍开始闪烁

    充电 IC 无法检测电池的原因是什么? 或其他事了吗?  

    当我在电感器输出侧连接示波器时、我只能看到充电脉冲、该脉冲在1秒内达到6mA 电流、而在另1秒内达到6 mA 电流、这与在电池上创建充电涓流脉冲相同。

    您能解释一下在哪种情况下、我可以看到快速充电模式、LED 继续以红色亮起?

    我想了解镍氢电池的充电过程和1.2V 镍氢充电电池的工作充电范围。

    谢谢、

    Denish Limbachiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    LED 引脚上的1Hz 闪存会进行充电鉴定。  发生这种情况有两个原因。

    首先、BAT 引脚低于 VLBAT。 您能否确认插入的电池的电压?

    其次、如果 TS 引脚电压在快速充电期间高于 VLTF、 您的 TS 电压是多少?

    此外、您说您将使用2节1.2V 串联电池、总电压为2.5V。但是、您已将输出设置为4V。您预期的全充电电压是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、我们在 0.9V 至2V 之间调节 TS 引脚电压、这解决了我们的问题。

    感谢您的支持、

    非常感谢您和 TI 团队的参与。

    谢谢、

    Denish Limbachiya。