This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:cispr25 5类

Guru**** 2502625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029707/lmr14020-q1-cispr25-class5

器件型号:LMR14020-Q1

为了支持 CISPR25和5类、我应该进行哪种设计? 是否可以通过增强 Vin 或 SW 来抑制噪声? 我可以通过在输入电压侧连接 LC 滤波器(100uF:铝电解电容器和47uH)来改善它、但我对5类器件还不满意。 开关频率范围为2.2MHz 至0.36MHz。 该板具有两层、背面为实心 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送原理图和电路板布局的图片?  

    此外、您的故障频率范围是多少?

    我将遵循数据表第10.1、10.2节中提供的布局指南和布局示例。 我随附了一份应用手册、该应用手册为输入 EMI 滤波器设计提供了良好的起点。  

    e2e.ti.com/.../simple-success-with-conducted-emi-from-dcdc-converters.pdf

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    是否可以将信息保密?

    该电路板有两层、仅提取电源 IC 器件。
    感谢您对该内容的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已删除您先前发送的图像、以将信息保密。  

    我对您的原理图和布局有一些意见:

    • 包括尽可能靠近 IC 放置的高频输入电容器(100nF)。 向右移动 C11和 C12、并在 C12和 R13之间插入该电容器。  
    • 尝试缩短 SW 和 Cboot (C9)与 BOOT 引脚之间的总路径。  
    • 反馈网络离 SW 节点太近。 最好将反馈组件放置在靠近 FB 引脚的位置、而是将布线从 Vout 路由到 FB 网络。  
    • 逆时针旋转电感器90度、以缩短从输出电容器 GND 到 IC 焊盘的路径。 这将减小输出环路的尺寸。  

    有关布局示例、请参阅数据表的第10.2节。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我考虑了电路板布局、因此请加以考虑。
    ・电路板的两层是否存在任何问题? 原型板将有两层、而大规模生产的板将有四层。
    -使用 VIN 和 Vout 时,到连接器的距离是否应最短?
    ・100nF 电容器是旁路陶瓷电容器吗?
    请在看到工程图时删除它。
    我期待与您合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不小心删除了您的最后一个回复以及图片、但幸运的是、我也保存了回复。  

    使用4层电路板将更容易通过 CISPR25 5类测试、因为您可以将中间层1用作 GND 层。 这将有助于散热并充当放置在中间层2上的信号布线的屏蔽层。 该 GND 平面还可以减少接地回路并吸收电感器辐射的 EMI。  

    是的、100nF 输入电容器是陶瓷电容器。 新的布局和原理图看起来也不错。

    我需要强调的另一点是、您将需要一个输入 EMI 滤波器、以便获得通过 CISPR25 5类标准的最佳机会。 请参阅我最初发送给您的 pdf、以开始滤波器设计。  

    降低开关频率通常会更容易通过、但您仍需要遵循这些准则。

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    它是一个4层电路板。 设想中间层2夹在中间层1和底层之间是否正确? 请告诉我、在使用4层时、在传播过孔和 GND 方面、我是否需要注意任何问题。

    此外、您能否确认电路常数是否最适合360kHz?
    检查图表后、请将其删除。
    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、中间层2将夹在中间层1和底层之间。 过孔将有助于:

    1.确保不同层接地之间的电气连接,从而确保接地稳定。

    2.帮助将热量散发到不同的接地平面。  

    由于您要创建一个4层电路板、请查看 EVM 用户指南 以获取有关如何布局电路板的示例。 中间层1完全是接地覆铜、中间层2是信号层、具有信号布线、主要是接地。

    电路组件值似乎与您的用例相符。 完成布局后、将照片发送给我、我将进行审核。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。
    感谢您的回答。 我很抱歉这个差距。
    CISPR25 5类在0.72MHz 和27MHz 频率下的故障率与前一个电路中的开关频率0.36MHZ 相比。 什么是最有效的滤波器电路和改进? 感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些结果是否包含输入滤波器? 如果是、您能否在包含滤波器的情况下共享新的电路板布局?

    此致、

    Harrison Overrurf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将滤波器电路放置在我上次向您展示的旧布局原型板上。 我还无法消除噪声。 未来将讨论电路板的布局。 新电路板布局尚未准备就绪、但请在准备就绪时查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉造成混淆。 这是 CISPR25 CLASS5测试的结果、通过在旧布局原型板上手动安装标有红色圆圈和红色字母的组件。 在不更改电路板布局的情况下是否很难符合 CLASS5或 CLASS3、4标准? 感谢您的持续支持。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    线圈是一个低直流电阻闭合电路结构。
    选择低 ESR 铝电解电容器是否正确?
    感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就您刚才发送的组件而言:

    • CF 电容器应是较小的陶瓷电容器、而不是电解电容器
    • 您显示的滤波电感器 LF 为47uH、对于此应用而言似乎太大。 之前的应用手册 AN-2162建议此电感器的最大值为10uH。
    • 所示的 CD 电容器是可接受的。
    • BOOT 电阻显示为75Ohm、该电阻过大、可能导致高侧 FET 无法正常导通。 该电阻器应减小到小于10欧姆。  

    您之前发送的原理图具有以下组件值:

    CF = 10uF、LF = 3.9uH、CD = 100uF。

    您是否尝试使用这些组件值运行 EMI 测试?

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的建议。

    带2层电路板和天线布线
    CF = 10uF、LF = 3.9uH、CD = 100uF
    我使用10Ω Ω BOOT 电阻器、10Ω Ω 缓冲器电路+ 330pF 制作了一个原型。
    (按照5天前的电路图)
    这是电源线、其上有260至300mV 的开关噪声。
    我将尝试 CISPR25测试、它是否正常?
    我担心二次谐波。
    请从5天前删除滤波器电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到不安的是、我在示波器上看到的实际波形和 CISPR25结果是不同的。 在没有 CISPR25测试设备(消声室)的情况下、是否能够了解判断标准?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在示波器波形中、我将查看滤波器电路(CF = 10uF、LF = 3.9uH、CD = 100uF)和交流模式下的电源线的入口。 感谢您的考虑和回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于降压转换器的输入端的开关电流不连续、我希望在输入端看到一些开关噪声、但您测量的幅度似乎大于我预期的值。 这可能是由于探头设置所致、请遵循 https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf 第3节中所示的低电感探头技术 、并直接在 CF 电容器上进行测量。  

    我不确定您说的话是什么意思:  

    [引用 userid="468863" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029707/lmr14020-q1-cispr25-class5/3821900 #3821900"]如果没有 CISPR25测试设备(消声室)、是否可以知道判断标准?

    使用专用的 CISPR25测试设置是评估您的设计是否符合 CISPR25发射标准的最佳方法。  

    此致、

    Harrison Overrurf