This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:具有 SPI 总线的 EVM2400

Guru**** 2554600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027965/bq76942-evm2400-with-spi-bus

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

HY 团队、

我能否将 EV2400接口模块与 bqStudio 结合使用、 通过 SPI 总线直接管理 BQ7694204 (出厂时配置为 SPI)芯片?

从 EV2400手册中可以看到它支持 HDQ、I2C 和 SMBus、但 bqStudio 中有 SPI 配置选项。

谢谢、

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Attila、

    是的、您可以使用 EV2400与 BQ7694204连接。 最新固件中添加了 SPI 支持(下载并安装 EV2400固件的 v032)。 您无需更改 SPI 主控制面板中的任何设置-唯一的原因是您在 BQ7694204器件上重新配置了 SPI 设置(即禁用 CRC 或更改了 CPOL/CHA 位)。

    如果您使用的是独立 EV2400模块、则需要将 SPI 信号连接到模块背面的正确引脚。 下图:

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    从图中可以看到、我应该将 EV2400模块上的 SPI STE 引脚接地。  是这样吗?  此外、如何连接 BQ7694204板上的 CS 引脚?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    抱歉、该图有点令人困惑。 下面的表格更清晰地显示了连接。 GND (J6的引脚21)应连接到电路板上的 PACK-。  

    信号 MCU 端口 EV2400 J6引脚编号
    SPI_CS P3.2 22.
    SPI_CLK P2.7 20.
    SPI_MOSI P3.3 19.
    SPI_MISO P3.4 18
    GND   21.

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。  很抱歉、我有点密集、但还有一个问题。 我将 EV2400直接连接到没有内置微控制器的电路板。  因此、我要连接:

     SPI              My board BQ7694204          EV2400 J6

    MOSI              HDQ 引脚28                         引脚19

    MISO              SDA 引脚27                          引脚18

    CLK                SCL 引脚26                          引脚20

    CS                   CFETOFF 引脚29                 引脚22

    我的问题是:将 EV2400 CS 引脚(引脚22)连接到 BQ7694204引脚29 (CFETOFF)是否正确?

    TI 网站上是否有显示通过 SPI 连接芯片的正确方法的原理图或图?

    再次感谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些连接正确。 如果您下载 BQ76942 EVM 用户指南、第2页将显示 SPI 信号与器件引脚的连接。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我刚刚收到了 EV2400 HPA500接口。 如上所述、我多次直接连接到 BQ7694204芯片、但它不起作用。 我已将固件更新为 V0.32、并将 bqStudio 更新为1.3.104内部版本1。 通过示波器观察信号、EV2400接口绝不会提供 SPI 主设备应提供的信号。 我应该连接一个5Vdc 适配器吗? 有什么想法吗?

    谢谢、

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    任何人都不应就此问题断头。

    问题在于、在 EV2400中、PORT5的定位 COoutout 位于错误的一侧。

    因此连接器旋转180°。 (引脚1变为引脚24、PIN2变为引脚23、依此类推...)

    短解决方案是连接旋转180°的 SPI 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Matt、

    我将我的最后一条评论提到了错误的地方...

    问题是:

    尊敬的 Matt:

    我刚刚收到了 EV2400 HPA500接口。 如 上所述、我多次直接连接到 BQ7694204芯片、但它不起作用。 我已将固件更新为 V0.32、并将 bqStudio 更新为1.3.104内部版本1。 通过示波器观察信号、EV2400接口绝不会提供 SPI 主设备应提供的信号。 我应该连接一个5Vdc 适配器吗? 有什么想法吗?

    谢谢、

    Attila

    尊敬的 Matt:

    任何人都不应就此问题断头。

    问题在于、在 EV2400中、PORT5的定位 COoutout 位于错误的一侧。

    因此连接器旋转180°。 (引脚1变为引脚24、PIN2变为引脚23、依此类推...)

    短解决方案是连接旋转180°的 SPI 信号

    您是否认为这 是设计/生产故障?